Einleitung
Funktion: Stellt eine vorübergehende Verbindung zur Hardware her und erkennt Geräte im Netzwerk. Die erkannten Geräte können in den Gerätebaum des Projekts übernommen werden.
Rufen Sie an: „Menü „Projekt““ oder Kontextmenü eines Geräteobjekts im Gerätebaum
Anforderung: Die Kommunikationseinstellungen für den Controller sind korrekt konfiguriert. Das Gateway und die SPS sind in Betrieb. Das Gerät unterstützt die Scanfunktion.
Die Scan-Funktion wird vom EtherCAT-Master, vom EtherNet/IP-Scanner (IEC), vom Sercos-Master, vom CANopen-Manager, vom CANopen-Manager SIL2, vom Profinet-Controller und vom Profibus-DP-Master unterstützt.
Der Gerätescan kann sofort ausgeführt werden, wenn die Scan-Funktion fest in der SPS implementiert ist. Wenn die Scan-Funktion in einer Bibliothek implementiert ist, ist eine einmalige Anmeldung erforderlich, um die Bibliothek auf den Controller herunterzuladen.
Der Befehl gilt für den ausgewählten Master-Controller im Gerätebaum. Beispielsweise kann ein vorhandener PROFINET-Controller ausgewählt werden, um die zugeordneten E/A-Geräte und E/A-Module zu ermitteln.
Nach dem Scanvorgang öffnet sich das Dialogfeld „Scan-Geräte“ und zeigt die erkannten Geräte an.
Das Scannen eines Adapters kann fehlschlagen, wenn sich die SPS im RUN-Modus befindet und bereits eine Verbindung von der scannenden Steuerung zum Adapter besteht. Dann wird durch das Scannen eine weitere Verbindung zum Adapter aufgebaut, was bei einigen Adaptern die bestehende Verbindung unterbricht. Dann startet der Scanner die Verbindung zum Adapter neu, was den Adapter veranlasst, die Verbindung zur Scansteuerung zu unterbrechen.
Aus diesem Grund ist es sinnvoll, nach einem "Reset" einen Netzwerkscan im STOP-Modus durchzuführen. Wenn der RUN-Modus nicht unterbrochen werden kann, ist das Scannen ohne einen projektierten Remote-Adapter möglich (nur EtherNet/IP-Scanner im Gerätebaum).