Die Registerkarte enthält die in der Gerätebeschreibungsdatei definierten Hauptparameter.
Wenn der „Autokonfigurationsmodus“ im Dialogfeld „Master“ aktiviert ist, werden die Parameter automatisch entsprechend der Gerätebeschreibungsdatei und der Netzwerktopologie konfiguriert. Der generische Editor sollte nicht zum Ändern dieser Parameter verwendet werden, da ungültige Einstellungen zu einer ungültigen Konfiguration führen können.
|
„Wert“ |
Bearbeitbar: Änderungen werden erst wirksam, wenn der Autokonfigurationsmodus deaktiviert ist. Ob eine Änderung wirksam wird, hängt vom jeweiligen Parameter ab. |