Tab: EtherCAT Modul – Inbetriebnahmeparameter Permanentlink

Auf dieser Registerkarte werden für das aktuelle Modul die SDOs (Service Data Objects) oder IDNs definiert, die beim Systemstart zur Übertragung bestimmter Parameter an das Gerät verwendet werden.

Das Objektverzeichnis, das die erforderlichen Datenobjekte enthält, ist in der XML-Beschreibungsdatei EtherCAT oder in einer EDS-Datei beschrieben, auf die in der XML-Datei verwiesen wird.

Anforderung: Das Gerät unterstützt CAN over oder Servodrive over .

Einige Module verfügen über eigene Startparameter, die auf der Registerkarte angezeigt werden. Dort können die Parameter geändert werden. Die Parameter werden auch für den Slave angezeigt, können dort jedoch nicht geändert werden.

Tab. 483: SDO-Tabelle

Liste der SDOs oder IDNs

Die Reihenfolge der Einträge in der SDO-Tabelle (von oben nach unten) legt die Reihenfolge fest, in der die SDOs an das Modul übertragen werden.

„Leitung“

Zeilennummer

„Idn“

„Bitlänge“

Bitlänge des SDOs

„Abbruch bei Fehler“

_cds_icon_option_activated_copy.png: Im Fehlerfall wird die Übertragung abgebrochen und ein Fehlerstatus gemeldet.

„Sprung zur Zeile bei Fehler“

Im Fehlerfall wird die Übertragung mit dem SDO an der angegebenen „Zeile“ fortgesetzt.

„Nächste Zeile“

_cds_icon_option_activated_copy.png: Die Übertragung wird mit dem SDO in der nächsten Zeile fortgesetzt.

„Kommentar“

Eingabefeld für Kommentare.

„Aufsteigen“

Verschiebt die ausgewählte Zeile um eine Zeile nach oben.

„Nach unten bewegen“

Verschiebt die ausgewählte Zeile um eine Zeile nach unten.

„hinzufügen“

Öffnet das Dialogfeld „Element aus Objektverzeichnis auswählen“. In diesem Dialog können Sie die Parameter des SDOs ändern, bevor das SDO zur Konfiguration hinzugefügt wird.

Durch die Angabe neuer Index/Subindex-Einträge kann ein neues Objekt zum SDO hinzugefügt werden, das noch nicht in der EDS-Datei beschrieben ist. Dies ist nützlich, wenn nur ein unvollständiges oder gar kein Objektverzeichnis existiert.

„Löschen“

Entfernt den ausgewählten Eintrag.

„Ändern Sie“

Öffnet das Dialogfeld „Element aus Objektverzeichnis auswählen“, in dem die Parameter des in der Tabelle ausgewählten SDO oder IDN geändert werden können.