Tab: EtherCAT Slave – CoE online Permanentlink

Auf dieser Registerkarte wird das Objektverzeichnis der ESI-Datei bzw. des Slaves angezeigt.

Anforderung: Die Bewerbung erfolgt im Online-Modus. Die Experteneinstellungen sind im Dialogfeld „Slave“ aktiviert, und der Slave unterstützt CoE.

„Objekte lesen“

Liest das Objektverzeichnis einmal.

„Automatische Aktualisierung“

Liest die Objekte zyklisch ein.

„Offline aus ESI-Datei“

Im Dialogfeld wird der Inhalt des Objektverzeichnisses aus der Gerätebeschreibung angezeigt.

„Online vom Gerät“

Im Dialogfeld wird der Inhalt des Geräteobjektverzeichnisses angezeigt. ‎SDOInfo‎ muss in der ESI-Datei aktiviert sein.

„Flaggen“

  • „RO“: Der Wert ist schreibgeschützt.

  • „RW“: Der Wert kann geändert werden.

„Typ“

Datentyp des Parameters.

„Wert“

Doppelklicken Sie auf das Feld, um diesen Wert zu bearbeiten.