Die Registerkarte enthält die in der Gerätebeschreibungsdatei definierten Slave-Parameter.
Wenn der Autokonfigurationsmodus des Masters aktiviert ist, werden die Parameter hier automatisch entsprechend der Gerätebeschreibungsdatei und der Netzwerktopologie konfiguriert. Bei Standardanwendungen ist in der Regel keine manuelle Anpassung erforderlich.
|
„Wert“ |
Nur einige wenige Parameter sind editierbar. Änderungen werden erst wirksam, wenn der Autokonfigurationsmodus deaktiviert ist. Änderungen sollten vermieden werden, da ungültige Einstellungen dazu führen können, dass der Slave den Betriebszustand nicht erreicht. |