Tab: EtherCAT Slave – Prozessdaten im Expertenmodus Permanentlink

Die Registerkarte bietet eine detailliertere Ansicht der Prozessdaten, die auch im Dialogfeld „Prozessdaten“ angezeigt werden. Außerdem können auf dieser Registerkarte die PDO-Zuweisung und die PDO-Konfiguration heruntergeladen werden.

Anforderung: Die Experteneinstellungen sind für den Slave aktiviert.

Tab. 467: Sync-Manager

Liste der Sync-Manager mit Datenumfang und PDO-Typ.

Tab. 468: PDO-Zuweisung (16#1C12)

Liste der dem ausgewählten „Sync-Manager“ zugewiesenen PDOs.

Wenn ein Kontrollkästchen aktiviert ist, werden die entsprechenden PDOs freigeschaltet und E/A-Kanäle angelegt. Dies ähnelt der vereinfachten PDO-Konfigurationsansicht.

Tab. 469: PDO-Liste

Liste der dem ausgewählten „Sync-Manager“ zugewiesenen PDOs.

Einträge können mithilfe der entsprechenden Befehle („Hinzufügen“, „Löschen“, „Bearbeiten“) in der Befehlsleiste oder im Kontextmenü hinzugefügt, bearbeitet oder gelöscht werden.

Tab. 470: PDO-Liste bearbeiten

„Name“

„Index“

„Richtung“

  • „TxPDO (Eingang)“: _cds_icon_option_activated_copy.png: Das PDO wird vom Master an den Slave übertragen.

  • „RxPDO (Ausgang)“: _cds_icon_option_activated_copy.png: Das PDO wird vom Slave an den Master übertragen.

„Flaggen“

  • „Erforderlich“: Das PDO ist erforderlich und kann in der „PDO-Zuweisung“ nicht deaktiviert werden.

  • „Windows-Inhalte“: Der Inhalt des PDOs ist fest und kann nicht geändert werden. Es ist dann nicht möglich, Einträge in „PDO-Inhalte“ hinzuzufügen.

  • „Virtuelles PDO“: Für zukünftige Verwendung reserviert.

„PDOs ausschließen“

Es ist möglich, eine Ausschlussliste zu definieren. Wenn ein PDO in der „PDO-Zuweisung“ aktiviert ist, sind andere deaktiviert und können nicht aktiviert werden.

„Synchronisationseinheit“

ID des Sync Managers, dem das PDO zugewiesen werden soll.

Tab. 471: PDO Inhalt

Zeigt den Inhalt der in der PDO-Liste „ausgewählten PDOs“ an. Einträge können mithilfe der entsprechenden Befehle („Hinzufügen“, „Löschen“, „Bearbeiten“) in der Befehlsleiste oder im Kontextmenü hinzugefügt, bearbeitet oder gelöscht werden. Die Reihenfolge der PDO-Befehle kann mit „Nach oben“ und „Nach unten“ geändert werden.

Tab. 472: Herunterladen

„PDO-Zuweisung“

_cds_icon_option_activated_copy.png: Es werden spezifische CoE-Kommandos zur Initialisierung der ‎0x1cxx‎ Objekte generiert und in den Slave geschrieben.

„PDO-Konfiguration“

_cds_icon_option_activated_copy.png: Die CoE-Kommandos für ‎0x16xx‎ oder ‎0x1axx‎ werden generiert, und dann wird das PDO-Mapping auf den Slave heruntergeladen. Normalerweise stammen die Standardwerte aus der ESI-Datei und das Gerät muss diese Funktionalität unterstützen. Wenn ein Gerät beispielsweise eine feste Konfiguration hat, werden diese Befehle als fehlerhaft angesehen.

„PDO-Informationen aus dem Gerät laden“

Die aktuelle PDO-Konfiguration wird aus dem Slave ausgelesen und in die Konfiguration eingetragen. Die Listen oben und unten rechts werden dann gelöscht und mit den gelesenen Daten gefüllt. Dies ist besonders nützlich, wenn die ESI-Datei unvollständig ist und die Konfiguration nur auf dem Slave verfügbar ist.