Tab: EtherCAT Slave – Online Permanentlink

Die Registerkarte bietet Informationen zum Status des Slaves sowie Funktionen zur Dateiübertragung an den Slave über EtherCAT (FoE).

Anforderung: Die Experteneinstellungen für den Slave werden ausgewählt und die Anwendung wird beim Controller angemeldet.

Tab. 477: Zustandsmaschine

„Init“

Zu Debugging-Zwecken.

„Stiefelriemen“

Schaltet den Slave in den Bootstrap-Modus um.

Erforderlich für die Übertragung von Firmware-Dateien zum oder vom Slave.

„Pre-Op“

Zu Debugging-Zwecken.

„Safe-Op“

Zu Debugging-Zwecken.

„Op“

Zu Debugging-Zwecken.

„Aktueller Stand“

„Gewünschter Status“

Tab. 478: DLL-Status

„Anschluss A“

„Anschluss B“

„Anschluss C“

„Anschluss D“

  • ‎No Carrier / Open‎: Am Port liegt kein Trägersignal an, aber der Port ist offen.

  • ‎No Carrier / Closed‎: Am Port liegt kein Trägersignal an, und der Port ist geschlossen.

  • ‎Carrier / Open‎: Am Anschluss liegt ein Trägersignal an, und der Anschluss ist offen.

  • ‎Carrier / Closed‎: Am Port liegt ein Trägersignal an, aber der Port ist geschlossen.

Hinweis: Wenn die Funktion nicht unterstützt wird, kann der Status ausgeblendet werden.

Tab. 479: Dateizugriff über EtherCAT

„Herunterladen“

Lädt Firmware-Dateien herunter.

Es wird ein Dialogfeld zum Speichern der Firmware-Datei angezeigt. Zur Durchführung der Dateiübertragung müssen eine Zeichenfolge und ein Passwort eingegeben werden. Die erforderlichen Informationen finden Sie im Datenblatt des Slaves.

„Hochladen“

Lädt Firmware-Dateien hoch.

Es wird ein Dialogfeld zur Auswahl der Firmware-Datei angezeigt. Zur Durchführung der Dateiübertragung müssen eine Zeichenfolge und ein Passwort eingegeben werden. Die erforderlichen Informationen finden Sie im Datenblatt des Slaves.

Tab. 480: E²PROM-Zugriff

„In das E²PROM schreiben“

Schreibt die Slave-Konfiguration in das E²PROM.

Es wird ein Dialogfeld zum Speichern der Konfiguration angezeigt, ähnlich wie bei „Dateizugriff über EtherCAT“.

„E²PROM lesen“

Liest die Slave-Konfiguration aus dem E²PROM aus.

Lädt Firmware-Dateien hoch.

Ein Dialog zum Öffnen der Konfiguration öffnet sich in gleicher Weise wie bei „Dateizugriff über EtherCAT“.

„E²PROM XML schreiben“

Schreibt die Slave-Konfiguration direkt aus der XML-Datei auf das Gerät.

Nur verfügbar, wenn Konfigurationsdaten in der XML-Datei vorhanden sind (Abschnitt <ConfigData>).