Tab: EtherCAT Slave – Startparameter Permanentlink

Auf dieser Registerkarte werden die SDOs (Service Data Objects) für CAN over EtherCAT (CoE) bzw. die IDNs (Identification Numbers) für Servodrive over EtherCAT (SoE) für den aktuellen Slave definiert. Diese Parameter werden beim Systemstart an das Gerät übertragen.

Das Objektverzeichnis, das die erforderlichen Datenobjekte enthält, ist in der XML-Beschreibungsdatei EtherCAT oder in einer EDS-Datei beschrieben, auf die in der XML-Datei verwiesen wird.

Anforderung: Das Gerät unterstützt CAN über EtherCAT (CoE) oder Servodrive über EtherCAT (SoE).

Einige Module, die unterhalb eines Slaves eingefügt werden, verfügen über eigene Startparameter. Diese Parameter werden ebenfalls in dieser Liste angezeigt, können aber hier nicht bearbeitet werden. Die Parameter werden im Editor des entsprechenden Moduls geändert.

Liste der SDOs oder IDNs

Die Reihenfolge der Einträge (von oben nach unten) legt fest, in welcher Reihenfolge die Objekte an das Modul übergeben werden.

„Leitung“

Zeilennummer

„Index:Subindex“

Nur für CoE

„IDN“

Nur für SoE

Identifikationsnummer

Name

„Bitlänge“

Bitlänge der SDO oder IDN

„Abbruch bei Fehler“

_cds_icon_option_activated_copy.png: Im Falle eines Fehlers wird die Übertragung mit einem Fehlerstatus abgebrochen.

„Sprung zur Zeile bei Fehler“

_cds_icon_option_activated_copy.png: Im Falle eines Fehlers wird die Übertragung mit dem SDO oder IDN auf der angegebenen „Line“ fortgesetzt.

„Nächste Zeile“

_cds_icon_option_activated_copy.png: Die Übertragung wird mit dem SDO oder IDN in der nächsten Zeile fortgesetzt.

„Kommentar“

Eingabefeld für Kommentare

„Aufsteigen“

Verschiebt die ausgewählte Zeile um eine Zeile nach oben.

„Nach unten bewegen“

Verschiebt die ausgewählte Zeile um eine Zeile nach unten.

„hinzufügen“

Öffnet das Dialogfeld „Element aus Objektverzeichnis auswählen“ und fügt SDOs oder IDNs hinzu.

„Löschen“

Entfernt den ausgewählten Eintrag.

„Ändern Sie“

Öffnet das Dialogfeld „Element aus Objektverzeichnis auswählen“, in dem die Parameter des ausgewählten SDO oder IDN geändert werden können.