Tab: Ethernet/IP Lokale Adapter - Tags Permanentlink

Die Registerkarte des Gerätekonfigurators wird für die Kommunikation zwischen einem Ethernet/IP Scanner und einem Ethernet/IP Adapter verwendet. Die Registerkarte zeigt alle Geräteverbindungen aus der Gerätebeschreibung. Der Benutzer kann für jede dieser Geräteverbindungen ein Verbindungskennzeichen festlegen.

Auf dieser Registerkarte können keine weiteren Verbindungen hinzugefügt werden.

Erfordernis: Diese Registerkarte wird nur angezeigt, wenn die Gerätebeschreibung den Parameter ‎ShowTagsPage‎ enthält und der Wert des Parameters auf ‎TRUE‎ gesetzt ist.

Tabelle mit den in der Gerätebeschreibung definierten Geräteanschlüssen.

„Name der Verbindung“

Die Informationen stammen aus der Gerätebeschreibung

Nicht editierbar

„Transportart“:

Die Informationen stammen aus der Gerätebeschreibung

Nicht editierbar

„Verbindung Pfad“

Die Informationen stammen aus der Gerätebeschreibung

Nicht editierbar

„Symbolische Verbindung Tag“

Verbindungs-Tag für die in der Gerätebeschreibung vordefinierte Verbindung.

Wird vom Benutzer angegeben.