Tab: Ethernet/IP Modul - Allgemein Permanentlink

HINWEIS

HINWEIS
HINWEIS
HINWEIS

HINWEIS

HINWEIS

Dieser Dialog ist ab der Version 4.1.0.0 nur noch in Ausnahmefällen, abhängig von der Gerätebeschreibung, verfügbar.

Auf der Registerkarte Geräteeditor werden allgemeine Informationen aus der Gerätebeschreibungsdatei angezeigt.

Tab. 745: Informationen zum Gerät

„Modul“

Bietet eine Auswahl aller in der Gerätebeschreibung gespeicherten Modul-EDS-Dateien. Die E/A-Daten werden dann aus dem ausgewählten Modul-EDS gelesen, um entsprechende E/A-Kanäle zu erstellen.

„Name des Anbieters“

„Anbieter-ID“

Zur Verfügung gestellt von der ODVA (Open DeviceNet Vendors Association)

„Name des Produkts“

Werte aus der EDS-Datei

„Produkt-Code“

„Große Überarbeitung“

„Geringfügige Überarbeitung“