Tab: Ethernet/IP Adapter - Anschlüsse Permanentlink

Im oberen Teil dieser Registerkarte wird eine Liste aller konfigurierten Verbindungen angezeigt. Wenn in der EDS-Datei eine "Exclusive owner"-Verbindung vorhanden ist, wird sie beim Hinzufügen des Adapters automatisch eingefügt. Die Konfigurationsdaten für diese Verbindungen können im unteren Teil des Dialogs geändert werden.

Die Konfigurationsdaten werden in der EDS-Datei definiert. Die Daten werden übertragen, wenn die Verbindung zum Adapter hergestellt ist.

„RPI (ms)“

Angefordertes Paketintervall: Austauschintervall der Eingangs-/Ausgangsdaten

„O -> T Größe (Bytes)“

Größe der Herstellerdaten vom Scanner zum Adapter (Originator --> Target)

„T -> O Größe (Bytes)“

Größe der Verbraucherdaten vom Adapter zum Scanner (T --> O)

„Proxy-Konfigurationsgröße (Bytes)“

Größe der Proxy-Konfigurationsdaten

„Zielkonfigurationsgröße (Bytes)“

Größe der Adapterkonfigurationsdaten

„Verbindung Pfad“

Adresse der - Konfigurationsobjekte - Eingangsobjekte - Ausgangsobjekte

„Verbindung hinzufügen“

Öffnet die ⮫ Neue Verbindung. Hier werden die Parameter für die neue Verbindung festgelegt.

„Verbindung löschen“

Löscht die ausgewählte Verbindung aus der Liste

„Verbindung bearbeiten“

Öffnet das Dialogfeld „Verbindung bearbeiten“. Hier werden die Parameter für die bestehende Verbindung geändert.

Tab. 735: Daten zur Konfiguration

Die Tabelle zeigt die Verbindungen mit den Konfigurationsparametern aus der EDS-Datei. Die Verbindungen sind in Konfigurationsgruppen unterteilt.

„Werte der Rohdaten“

Wenn die Skalierungsparameter in der EDS-Datei für die Daten definiert sind, können Sie die Werte als Rohdaten oder konvertierte Daten anzeigen.

_cds_icon_option_activated_copy.png: Die Daten werden ohne Konvertierung angezeigt. Im Falle von Enum-Datentypen wird der Index des Aufzählungswertes angezeigt.

_cds_icon_option_deactivated.png: Die Daten werden mit Umrechnung angezeigt. Im Falle von Enum-Datentypen wird der Aufzählungswert angezeigt.

„Anzeige der Parametergruppen“

_cds_icon_option_activated_copy.png: Wenn in der EDS-Datei Gruppen definiert sind, werden die Parameter, die in diesen Gruppen definiert sind, in einer sortierten Liste angezeigt.

„Standardeinstellungen“

Setzt auf die Standardwerte zurück

„Wert“

Doppelklicken Sie, um den Wert zu ändern. Je nach Datentyp können Sie den Wert direkt im Eingabefeld angeben oder aus einem Listenfeld auswählen.

Bei Bitfeld-Datentypen und deaktivierten Rohdatenwerten öffnet sich ein Dialog, in dem Sie die einzelnen Bits auswählen können. Es können nur die Bits ausgewählt werden, die innerhalb der festgelegten Mindest- und Höchstwerte liegen. Wenn Bitfeld-Datentypen in der zugehörigen EDS-Datei Aufzählungen enthalten, dann werden nur diese Aufzählungen mit den zugehörigen Bitpositionen angezeigt.

Wenn eine Verbindung einen parametrierbaren Verbindungspfad in der EDS-Datei enthält, dann können Sie hier die verschiedenen Parameter der jeweiligen Verbindung ändern.