Tab: Ethernet/IP Adapter - Benutzerdefinierte Parameter Permanentlink

Die Registerkarte zeigt alle zusätzlichen Parameter an, die einmalig während der dafür vorgesehenen Phase des Startvorgangs in das Bussystem übertragen werden. Die Parameter werden über azyklische Dienste an den Remote-Adapter übertragen.

HINWEIS

HINWEIS
HINWEIS
HINWEIS

HINWEIS

HINWEIS

Auch bei einem erneuten Verbindungsaufbau, z.B. nach dem Ausfall eines Remote Adapters, werden die Benutzerparameter erneut übertragen.

„Neu“

Öffnet den Dialog „Select Parameters“ zum Hinzufügen eines neuen Parameters. Der neue Parameter wird vor der ausgewählten Zeile eingefügt.

„bearbeiten“

Öffnet den Dialog „Select Parameters“ zum Ändern eines vorhandenen Parameters.

„Nach oben“, „Nach unten“

Ändert die Reihenfolge der Benutzerparameter. Die Reihenfolge der Parameter in der Liste entspricht der Reihenfolge bei der Initialisierung.

„Wert“

Der Wert des jeweiligen Parameters kann direkt durch einen Doppelklick auf den Wert geändert werden. Falls zutreffend, öffnet sich ein Listenfeld mit möglichen Werten.

„Abbruch bei Fehler“

_cds_icon_option_activated_copy.png: Im Falle eines Fehlers wird die gesamte Übertragung der Parameter abgebrochen.

„Sprung zur Zeile bei Fehler“

_cds_icon_option_activated_copy.png: Im Falle eines Fehlers wird das Programm mit der Zeile fortgesetzt, die in der Spalte „Nächste Zeile“ angegeben ist. Auf diese Weise kann bei der Initialisierung ein ganzer Block übersprungen oder eine Rückkehr definiert werden.

Hinweis: Eine Rückgabe kann zu einer Endlosschleife führen, wenn es nie möglich ist, einen bestimmten Parameter zu schreiben.