Registerkarte 'KNX - Allgemein'Permanentlink

Objekt: KNX

Die Registerkarte im Konfigurator des KNX-Editors zeigt die Übersicht aller Kommunikationsobjekte. Die E/As der Kommunikationsobjekte werden automatisch in das E/A-Abbild übernommen

Einträge können direkt in der Tabelle oder im Dialog „Kommunikationsobjekt“ editiert werden. Bestehende Einträge können mit Copy&Paste kopiert werden. Dabei wird automatisch die nächste freie Kanalnummer verwendet.

Tab. 505: „Adresseinstellungen“

„Hinzufügen“

Öffnet den Dialog „Kommunikationsobjekt“ zum Hinzufügen von Objekten

„Bearbeiten“

Öffnet den Dialog „Kommunikationsobjekt“ zum Bearbeiten von Objekten

„Löschen“

Löscht die selektierten Kommunikationsobjekte

„Nach ETS exportieren“

Exportiert die Liste der Kommunikationsobjekte in eine XML-Datei. Diese Datei kann von ETS5 importiert werden, wenn ETS5 das DCA-Plugin installiert hat.

Hinweis: Der Befehl ist auch als Kommando im Kontextmenü verfügbar, wenn der KNX-Knoten selektiert ist.

„Nach CSV exportieren“

Exportiert die Kommunikationsobjekte in eine CSV-Datei

„CSV importieren“

Importiert die Kommunikationsobjekte aus einer CSV-Datei

„Identifikation“

Prüfsumme (CRC) des Kommunikationsobjekts. Diese muss identisch mit der Prüfsumme in ETS5 sein.

Siehe auch

  • linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'

Dialog 'Kommunikationsobjekt'

„Nummer Gruppenobjekt“

Eindeutige Kanalnummer. Lücken in der Nummerierung sind erlaubt.

Wenn die Kanalnummer bereits belegt ist, wird ein Fehlertext angezeigt und die Schaltfläche „OK“ ist gesperrt.

„Typ“

Festlegung, ob das Objekt in CODESYS als „Eingang“ oder „Ausgang“ verwendet wird.

„Datenpunkttyp“

Die Datentypen (DPT = Data Point Types) sind in der KNX-Norm spezifiziert.

In CODESYS ist eine Auswahl der gebräuchlichsten Datentypen verfügbar. Dabei ist nur der Basisdatentyp auswählbar, ohne Einheit (beispielsweise DPT9.*).

„Name Gruppenobjekt“

Beliebiger Name des Objekts. Abhängig vom Datentyp wird automatisch ein Vorgabetext eingetragen.

„Funktion Gruppenobjekt“

Beliebiger Name der Funktion. Abhängig vom Datentyp wird automatisch ein Vorgabetext eingetragen.

„Watchdog-Timeout“

Wenn nach Ablauf dieser Zeit keine neue Nachricht empfangen wurde, wird das Statusbit ‎Timeout‎ gesetzt.