Modul - Allgemein Permanentlink

Object: PROFINET Modul

Tab. 496: Informationen zum Modul

„ID-Nummer“

Identifikation des Moduls (aus der Gerätebeschreibung).

„Steckplatznummer“

Position des E/A-Moduls unterhalb des E/A-Geräts, beginnend mit "1" für das erste Modul und inkrementiert für jedes weitere Modul. Dies ergibt sich automatisch aus der aktuellen Struktur im Gerätebaum.

Tab. 497: Benutzer-Parameter

„Alle Standardwerte einstellen“

CODESYS setzt alle Einstellungen auf die Standardwerte (siehe Spalte "Standardwert") aus der GSDML-Datei zurück.

„Alle Werte lesen“

CODESYS liest die aktuellen Werte aus dem Gerät und aktualisiert sie im Editor.

„Alle Werte schreiben“

CODESYS schreibt die aktuellen Werte aus dem Editor in das E/A-Modul. Nicht alle E/A-Module unterstützen Parameteraktualisierungen im Betriebsmodus. Wenn nicht, wird eine Fehlermeldung angezeigt.