Befehl 'Sperre holen'Permanentlink

Symbol: _svn_icon_lock_acquire

Funktion: Der Befehl sperrt das Objekt explizit für Sie. Dafür öffnet sich der Dialog „Sperre Meldung“.

Aufruf: Kontextmenü „SVN“

Voraussetzung: Das versionierte Objekt ist nicht gesperrt (nicht mit dem Symbol _svn_icon_status_locked überlagert).

Dialog 'Sperre Meldung'

„Geben Sie den Grund ein, warum Sie das Objekt sperren“

Sperrmeldung

Beispiel: ‎Locked for processing task 123‎

Schaltfläche „Letzte Meldung“

Zeigt bereits verwendete Meldungen in einem Dialog an. Dort können Sie eine davon auswählen, um sie als Sperrmeldung zu verwenden.

„Rekursiv“

_cds_icon_option_activated: Gesperrt wird das Objekt und alle untergeordneten Objekte (Kindobjekte).

„OK“

Sperrt das Objekt

Bei erfolgreich geholter Sperre wird das Objekt (im Objektbaum) mit dem Symbol _svn_icon_status_locked überlagert.