Befehl 'Änderungen zusammenführen'Permanentlink

Symbol: svn_icon_merge_changes.png

Funktion: Der Befehl öffnet den Dialog „Zusammenführen“. In dem Dialog legen Sie die Revisonen fest, deren Änderungen mit der Arbeitskopie des Projekts zusammengeführt werden.

Aufruf: Menü „Projekt  SVN“

Voraussetzung: Das Projekt ist mit SVN verbunden.

Dialog 'Zusammenführen'

„Typ des Zusammenführens“

  • „Sync /Reintegrieren /Symmetrisch zusammenführen“: Alle fehlenden Änderungen aus dem Trunk (oder einem anderen Branch) werden mit diesem Branch synchronisiert.

  • „Gezielt auswählen“: Spezifisch ausgewählte Revisionen werden von einem Branch in einen anderen integriert. Dies ist zum Beispiel nötig, wenn einige Fehlerbehebungen in die ältere Version zurückportiert werden müssen.

„Quelle für das Zusammenführen“

SVN-URL des SVN-Projektarchivs

  • Eingabefeld

  • „HEAD“: HEAD-Revision

  • _cds_icon_input_assistent: Dialog „SVN-Projektarchiv-Browser“ öffnet sich zur Auswahl des SVN-Projektarchivs.

„Beginn und Ende Revision festlegen:“

Wählen Sie diese Option, wenn Sie einem zusammenhängenden Bereich von Revisionen mit der Arbeitskopie zusammenführen wollen.

„Beginn Revision“

Angabe des Bereichs der Revisionen, die mit der Arbeitskopie zusammengeführt werden:

  • „HEAD“: HEAD-Revision

  • „Revision“: Start- und Endrevision des Bereichs

  • „Datum“: Datum der Start- und Endrevision

„Ende Revision“

„Revisionsbereich festlegen:“

Wählen Sie diese Option, wenn Sie einzelne Revisionen mit der Arbeitskopie zusammenführen wollen. Sie können die einzelnen Revisionen auch im Dialog „Log“ mit der Maus markieren.

Hinweis: CODESYS SVN verhält sich bei der Angabe von Bereichen wie andere graphische Clients (beispielsweise TortoiseSVN) und nicht wie der Kommandozeilen-Client. Beispiel: Bei einem Bereich ‎4-7‎ werden die Revisionen 4,5,6 und 7 zusammengeführt.

Siehe auch: ‎⮫ Merging a Range of Revisions

„Probelauf (Simulation)“

_cds_icon_option_activated: Der Befehl wird ausgeführt, ohne die Arbeitskopie zu verändern. Angezeigt werden die Dateien, die bei einer realen Zusammenführung geändert werden, sowie Bereiche, in denen Konflikte auftreten.

„Nur Aufzeichnen“

_cds_icon_option_activated: Die Revision wird als "zusammengeführt" gekennzeichnet, ohne jedoch die Zusammenführung tatsächlich auszuführen.

„Herkunft ignorieren “

_cds_icon_option_activated: SVN verwendet nur pfadbasierte Unterschiede anstelle von vergangenheitsbasierten Unterschieden.