Befehl 'Konflikt lösen' Permanentlink

Symbol: _svn_icon_compare

Funktion: Der Befehl öffnet den Dialog „<Objekt>“. In dem Dialog werden die Konflikte angezeigt und Funktionen zum Lösen der Konflikte bereitgestellt, um die Änderungen zusammenzuführen.

Aufruf: Kontextmenü des Objekts

Voraussetzung: Das Objekt hat einen Konflikt, der durch eine Aktualisierung des Objekts mit lokalen Änderungen entstanden ist.

Dialog '<Objekt>'

„Vergleiche“

Auf der linken Seite werden die lokalen Objekte angezeigt, auf der rechten Seite die Version aus dem SVN-Projektarchiv.

„Verwende meine“

Lokale Änderung wird verwendet.

„Verwende deine“

Änderung der Version aus dem SVN-Projektarchiv wird verändert.

„Anwenden“

Alle Änderungen, die Sie in diesem Dialog vorgenommen haben, werden übernommen. Der Status des Objekts wird geändert.

„Abbrechen“

Verwirft alle Änderungen, die Sie in diesem Dialog vorgenommen haben. Das Objekt behält jedoch den Status "in Konflikt".