Befehl 'Rückgängig machen', Befehl 'Projekt rückgängig machen'Permanentlink

Symbol: _svn_icon_revert

Funktion: Dieser Befehl öffnet das Dialogfeld „Revert“. Wählen Sie im Dialog die Objekte aus, deren lokale Änderungen rückgängig gemacht werden sollen, und diejenigen, die auf den Stand der Basisrevision der Arbeitskopie zurückgesetzt werden.

Rufen Sie an:

  • Menüleiste: „Projekt  SVN“.

  • „Kontextmenü  SVN“

Wenn Sie nichts oder den Hauptknoten im Gerätebaum auswählen, werden alle geänderten Objekte in diesem Dialog aufgelistet („Projekt zurücksetzen“). Wenn Sie ein oder mehrere Objekte ausgewählt haben, werden nur die Änderungen an diesem Objekt und rekursiv deren Unterobjekte aufgelistet („Revert“).

Dialog 'Rückgängig'

„Externe Gruppen“

_cds_icon_option_activated: Die externen Definitionen sind nach ihren externen Speicherorten gruppiert.

„Schlösser aufbewahren“

_cds_icon_option_activated: Die Sperre wird für alle Dateien beibehalten, die durch den Befehl revert geändert werden.

„Alle auswählen/abwählen“

Wenn externe Objekte gelöscht werden, kann CODESYS SVN diese Daten im SVN-Offline-Modus nicht wiederherstellen. Der Benutzer wird gefragt, wie er fortfahren soll:

  • Wechseln Sie zurück in den SVN-Online-Modus und rufen Sie die externen Objekte auf.

  • Verbinden Sie sich nun einmalig mit dem SVN-Server, um den aktuellen Vorgang abzuschließen, wechseln Sie danach aber wieder in den SVN-Offline-Modus.

  • Überspringen Sie die Abfrage der externen Objekte. Sie können später durch Aktualisierung des Projekts abgerufen werden.