Befehl 'Sperre stehlen'Permanentlink

Symbol: _svn_icon_lock_steal

Funktion: Der Befehl stielt die Sperre des Objekts. Dafür öffnet sich der Dialog „Sperre Meldung“.

Aufruf: Kontextmenü „SVN“

Voraussetzung: Das versionierte Objekt ist von jemand anderem gesperrt (mit dem Symbol _svn_icon_lock_steal überlagert).

Dialog 'Sperre Meldung'

„Geben Sie den Grund ein, warum Sie das Objekt sperren“

Sperrmeldung

Beispiel: ‎a.mayer had to steal the lock because the changes need to be implemented so urgently.‎

„Letzte Meldung“

Zeigt bereits verwendete Meldungen in einem Dialog an. Dort können Sie eine davon auswählen, um sie als Sperrmeldung zu verwenden.

„Rekursiv“

_cds_icon_option_activated: Die Sperre wird vom Objekt und allen untergeordneten Objekten (Kindobjekte) gestohlen.

„OK“

Stiehlt die Sperre.

Bei erfolgreich gestohlender Sperre wird das Objekt (im Objektbaum) mit dem Symbol _svn_icon_status_locked überlagert.