Aufrufen eines Dialogs in einer VisualisierungPermanentlink

Sie können eine Benutzereingabe für eine Visualisierung konfigurieren, die bewirkt, dass eine referenzierte Visualisierung als Dialog geöffnet wird. Ein Benutzer klickt zum Beispiel auf eine Schaltfläche, woraufhin sich ein Dialog öffnet, der zur Eingabe von Werten auffordert. Ein Dialog wird verwendet, um Benutzereingaben zu sammeln, und wenn er modal ist, kann er dazu führen, dass Eingaben außerhalb des Dialogs blockiert werden.

Nur Visualisierungen mit dem Visualisierungstyp „Dialog“ können als Dialog geöffnet werden. Der Visualisierungstyp wird im Dialog „Eigenschaften“ eines Visualisierungsobjekts konfiguriert.

Grundlegendes Verfahren:

Erfordernis: Das Projekt enthält eine Hauptvisualisierung und einen Dialog.

  1. Konfigurieren Sie eine Benutzereingabe für die Hauptvisualisierung mit der Aktion „OpenDialog“ für den Dialog.

    Das Öffnen des Dialogs wird konfiguriert.

  2. Konfigurieren Sie eine Benutzereingabe für ein Element des Dialogs mit der Aktion „CloseDialog“.

    Hinweis: Bei nicht-modalen Dialogen können Sie die Benutzereingabe zum Schließen auch außerhalb des Dialogs konfigurieren.

    Das Schließen des Dialogs wird konfiguriert.

Sie können auch Dialoge aus der Bibliothek anstelle von selbst erstellten Dialogen verwenden. Wenn zum Beispiel die Bibliothek ‎VisuDialogs‎ in das Projekt integriert ist, können Sie die darin enthaltenen Dialoge ‎VisuDialogs.Login‎ oder ‎VisuDialogs.FileOpenSave‎ verwenden.

Siehe auch

Konfigurieren eines Visualisierungsobjekts als Dialog

  1. Markieren Sie das Objekt in der Ansicht „Geräte“, öffnen Sie das Kontextmenü und wählen Sie den Befehl „Eigenschaften“.

  2. Wählen Sie die Registerkarte „Visualisierung“.

  3. Aktivieren Sie die Option „Dialog“ und schließen Sie den Dialog mit „OK“.

    Die Visualisierung hat den Visualisierungstyp „Dialog“ und kann als solche aufgerufen werden.

Einen Dialogaufruf konfigurieren

Beim Aufruf eines Dialogs klickt der Benutzer normalerweise auf eine Schaltfläche, woraufhin sich ein Dialog öffnet, der zur Eingabe auffordert.

Im folgenden Beispiel ermöglicht ein Dialog, der einen Kalender darstellt, die Eingabe eines Datums.

Erfordernis: Das Projekt enthält die Visualisierungen ‎visMain‎ und ‎dlgCalender‎.

  1. Setzen Sie die Visualisierungsart von ‎dlgCalender‎ auf Dialog.

  2. Ziehen Sie ein Rechteck in die Visualisierung ‎visMain‎.

  3. Konfigurieren Sie die Eigenschaft „Texte  Text“ mit dem Text ‎Due Date: %t[yyyy-MM-dd]‎.

    Konfigurieren Sie die Eigenschaft „Textvariablen  Textvariable“ mit ‎PLC_PRG.dateDue‎.

  4. Ziehen Sie eine Schaltfläche in die Visualisierung.

  5. Konfigurieren Sie die Eigenschaft „Texte  Text“ mit dem Text ‎Open dialog‎.

    Konfigurieren Sie die Eigenschaft „Eingabekonfiguration  OnMouseClick“ für die Aktion „Dialog öffnen“ mit ‎dlgCalender‎.

    Die Benutzereingabe für das Öffnen des Dialogs wird konfiguriert.

  6. Doppelklicken Sie auf den Dialog ‎dlgCalender‎.

  7. Ziehen Sie das Element „Date picker“ in den Visualisierungseditor.

  8. Konfigurieren Sie die Eigenschaft „Texte  Text“ mit ‎Due Date: %t[yyyy-MM-dd]‎.

    Konfigurieren Sie die Eigenschaft „Variable“ mit ‎PLC_PRG.dateCalender‎.

    Das Element ist konfiguriert.

  9. Ziehen Sie eine Schaltfläche in den Visualisierungseditor.

  10. Konfigurieren Sie die Eigenschaft „Texte  Text“ mit ‎OK‎:

  11. Konfigurieren Sie die Eigenschaft „Eingabekonfiguration  OnMouseClick“für die Aktion „Dialog schließen “mit ‎dlgCalender, Result: OK‎.

  12. Konfigurieren Sie eine weitere Eigenschaft „Eingabekonfiguration  OnMouseClick“ für die Aktion „Ausführen von ST-Code“ mit ‎PLC_PRG.dateDue := PLC_PRG.dateCalendar;‎.

    Die Benutzereingabe für das Schließen des Dialogs wird konfiguriert.

  13. Ziehen Sie eine weitere Schaltfläche in den Visualisierungseditor.

  14. Konfigurieren Sie die Eigenschaft „Texte  Text“ mit ‎Cancel‎:

  15. Konfigurieren Sie die Eigenschaft „Eingabekonfiguration  OnMouseClick“ für die Aktion „Dialog schließen “mit ‎dlgCalender, Result: Cancel‎.

  16. Die Benutzereingabe für den Abbruch des Dialogs wird konfiguriert.

  17. Kompilieren, laden und starten Sie die Anwendung.

    _visu_img_dlg_calendar

Erklärung der Variablen:

                PROGRAM PLC_PRG
                VAR
                dateDue : DATE := DATE#2000-01-01;
                dateCalendar : DATE;
                END_VAR
              

Implementieren eines Anwendungszugriffs auf einen Dialog

Im Anwendungscode können Sie den Zugriff auf einen Dialog implementieren, der im Dialogmanager verwaltet wird. Der Dialogmanager instanziert und verwaltet automatisch alle Visualisierungen vom Typ „Dialog“. Der Zugriff erfolgt über den internen Visualisierungsmanager.

Implementieren Sie zunächst den Zugriff auf den Dialogmanager, indem Sie die Methode ‎GetDialogManager()‎ des internen Visualisierungsmanagers aufrufen. Sie können dann die Methoden des Dialogmanagers verwenden, um den Programmablauf eines Dialogs zu programmieren.

Im folgenden Beispiel wird eine Schaltfläche so konfiguriert, dass sie beim Anklicken den vorkonfigurierten Dialog ‎Login‎ öffnet. Der Benutzer kann in dem Dialog einen Namen und ein Passwort eingeben. Der Dialog ‎Login‎ ist in der Bibliothek ‎VisuDialogs‎ enthalten. Auf die gleiche Weise können Sie auch einen selbst erstellten Dialog aufrufen.

Implementierung eines Anwendungszugriffs auf den Dialog ‎Login‎ aus der Bibliothek ‎VisuDialogs‎:

Erfordernis: Die Bibliothek ‎VisuDialogs‎ ist in das Projekt integriert.

  1. Fügen Sie eine neue Visualisierung ‎visMain‎ unter der Anwendung ein.

    Der Visualisierungseditor wird geöffnet.

  2. Ziehen Sie eine Schaltfläche in den Visualisierungseditor.

  3. Geben Sie in seiner Eigenschaft „Text“‎Login‎ ein.

    Die Schaltfläche ist beschriftet.

  4. Klicken Sie auf „Konfigurieren “in der Eigenschaft „Eingabekonfiguration  OnMouseDown“.

  5. Wählen Sie die Eingabeaktion „ST-Code ausführen“ und klicken Sie auf _visu_icon_arrow_right.

  6. Geben Sie im ST-Editor den folgenden Funktionsaufruf ein: ‎OpenLoginDialog(pClientData);‎

    Die Hauptvisualisierung enthält eine Schaltfläche. Wenn ein Benutzer auf die Schaltfläche klickt, öffnet sich der Dialog ‎Login‎ und die Funktion ‎OpenLoginDialog()‎ wird aufgerufen.

  7. Klicken Sie auf „Konfigurieren “in der Eigenschaft „Eingabekonfiguration  OnDialogClosed“.

  8. Wählen Sie die Eingabeaktion „ST-Code ausführen“ und klicken Sie auf _visu_icon_arrow_right.

  9. Geben Sie im ST-Editor den folgenden Funktionsaufruf ein: ‎OnLoginDialogClosed(pClientData);‎

    Wenn ein Benutzer den Dialog schließt, wird die Funktion ‎OnLoginDialogClosed()‎ aufgerufen.

    login_dialog.png

Implementierung der Funktion OpenLoginDialog():

                FUNCTION OpenLoginDialog : BOOL
                VAR_INPUT
                pClientData : POINTER TO VisuStructClientData;
                END_VAR

                VAR
                dialogMan : IDialogManager;
                loginDialog : IVisualisationDialog;
                pLoginInfo : POINTER TO Login_VISU_STRUCT; // Login_VISU_STRUCT contains the parameters defined in the interface of visualization "Login".
                result : Visu_DialogResult;
                stTitle : STRING := 'Login ...';
                stPasswordLabelText: STRING;
                stUserLabelText: STRING;
                stUsername: STRING;
                END_VAR

                dialogMan := g_VisuManager.GetDialogManager(); // The DialogManager is provided via the implicitly available VisuManager
                IF dialogMan <> 0 AND pClientData <> 0 THEN
                loginDialog := dialogMan.GetDialog('VisuDialogs.Login'); // Dialog to be opened is specified
                IF loginDialog <> 0 THEN
                pLoginInfo := dialogMan.GetClientInterface(loginDialog, pClientData);
                IF pLoginInfo <> 0 THEN      // In the following the parameters of the login dialog in the Login_VISU_STRUCT will be read
                pLoginInfo^.stTitle := stTitle;
                pLoginInfo^.stPasswordLabelTxt := stPasswordLabelText;
                pLoginInfo^.stUserLabelTxt := stUserLabelText;
                dialogMan.OpenDialog(loginDialog, pClientData, TRUE, 0);
                END_IF
                END_IF
                END_IF
              

‎OnLoginDialogClosed()‎ definiert die Reaktion auf das Schließen eines Dialogs.

Implementierung der Funktion ‎OnLoginDialogClosed()‎:

                FUNCTION OnLoginDialogClosed : BOOL
                VAR_INPUT
                pClientData : POINTER TO VisuStructClientData;
                END_VAR

                VAR
                dialogMan : IDialogManager;
                loginDialog : IVisualisationDialog;
                pLoginInfo : POINTER TO Login_VISU_STRUCT;
                result : Visu_DialogResult;
                stPassword: STRING;
                stUsername: STRING;
                END_VAR

                dialogMan := g_VisuManager.GetDialogManager(); // The DialogManager is provided via the implicitly available VisuManager
                IF dialogMan <> 0 AND pVisuClient <> 0 THEN
                loginDialog := dialogMan.GetDialog('VisuDialogs.Login'); // Gets the login dialog
                IF loginDialog <> 0 THEN
                result := loginDialog.GetResult(); // Gets the result (OK, Cancel) of the dialog
                IF result = Visu_DialogResult.OK THEN
                loginDialog.SetResult(Visu_DialogResult.None); // Reset to default (none)
                pLoginInfo := dialogMan.GetClientInterface(loginDialog, pVisuClient); // Structure Login_VISU_STRUCT gets read;
                // In the following the structure parameters can be set
                IF pLoginInfo <> 0 THEN
                stPassword := pLoginInfo^.stPasswordpLoginInfo^.stPassword := ''; // Reset the passwword
                stUsername := pLoginInfo^.stUsername;
                END_IF
                ELSIF result = Visu_DialogResult.Cancel THEN
                loginDialog.SetResult(Visu_DialogResult.None); // React on 'Cancel'
                ELSE
                // nothing to do
                END_IF
                END_IF
                END_IF
              

Siehe auch