Dialogfenster mit einer Schnittstelle aufrufen Permanentlink

Sie können eine Schnittstelle für eine Visualisierung definieren, die als Dialogfeld aufgerufen wird.

Erstellen Sie dazu eine Visualisierung vom Typ „Dialog“ und definieren Sie eine Schnittstelle für den Dialog. Rufen Sie die Visualisierung anschließend in einer Hauptvisualisierung über eine Benutzereingabe auf und übergeben Sie die Parameter an die Schnittstelle.