Befehl: Multiplizieren Visu Element Permanentlink

Symbol: _visu_icon_multiply_element.png

Funktion: Der Befehl öffnet den Dialog „Multiply Visu Element“, der eine aus dem Schablonenelement und der Array-Deklaration abgeleitete Konfiguration enthält. Hier können Sie die Elemente neu anordnen, ebenso wie ihre Anzahl und den Indexzugriff auf die Array-Daten. Wenn Sie den Dialog verlassen, wird ein Feld mit ähnlichen Elementen aus dem Vorlagenelement erstellt. In den Eigenschaften der neuen Elemente werden die Array-Variablen nun mit genauen Array-Indizes konfiguriert. Diese neuen Elemente sind diejenigen, in denen Sie eine Array-Variable mit Indexzugriffsplatzhaltern in der Vorlage konfiguriert haben.

Rufen Sie an: „Menü Visualisierung“; Kontextmenü

Anforderung: Die Visualisierung ist aktiv und ein konfiguriertes Vorlagenelement ist ausgewählt.