Variablenwerte über die Visualisierung ändernPermanentlink

Eine Bedienoberfläche dient neben der Darstellung von Werten aus der Steuerung auch dem Eingeben und Verändern von Werten.

Generell können Sie Benutzereingaben für jedes Element in seinen Eigenschaften des Typs „Eingabekonfiguration“ konfigurieren. Außerdem gibt es speziell für bestimmte Eingaben entwickelte Elemente.

Einige Beispiele:

  • Ein Element „Schaltfläche“ (oder „Rechteck“ etc.), das auf Mausklick eine vordefinierte Dialogvisualisierung zur komfortablen Werteeingabe öffnet.

  • Ein Element „Schiebebalken“ zum Verändern eines Variablenwerts durch Bewegen von Visualisierungselementeteilen zum Beispiel mit der Maus: Schiebebalken: Das Element verändert den Wert einer Variablen abhängig von der Position des Reglers innerhalb der Schiebereglerleiste. Sie definieren den Wertebereich der Schiebereglerleiste über den Skalenanfang und das Skalenende.

  • Ein Element „Schalter“ zum Setzen eines booleschen Werts

  • Ein Element „Spinbox“: Das Element erhöht oder verringert den Wert einer Variablen in definierten Schritten.

  • Ein Element „Schaltfläche“ zum Schreiben einer Rezeptur, zum Ausführen eines bestimmten ST-Codes, zum Schreiben einer bestimmten Variablen etc. (Definition in der Eingabekonfiguration).

Siehe auch

  • linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'

  • linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'

  • linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'