Hintergrund gestaltenPermanentlink

Sie können den Hintergrund ihrer Visualisierung farbig oder mit Bild gestalten. Verwenden Sie dazu den Befehl „Visualisierung  Hintergrund“.

Siehe auch

  • linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'

  • linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'

Bild als Hintergrund konfigurieren

In Dialog „Eigenschaften“ eines Visualisierungsobjekts können Sie mit der Eigenschaft „Hintergrund einbinden“ außerdem einstellen, ob das Hintergrundbild immer vollständig dargestellt wird oder aber abgeschnitten werden wird.

Voraussetzung: Ein Projekt mit einer Visualisierung ist geöffnet.

  1. Öffnen Sie die Visualisierung und wählen Sie den Befehl „Visualisierung  Hintergrund“.

  2. Aktivieren Sie die Option „Bild“ und öffnen Sie die Eingabeunterstützung.

  3. Wählen Sie im Dialog „Eingabehilfe“ ein Bild aus.

    Das Bild dient als Hintergrundbild.

Siehe auch

  • linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'

Farbigen Hintergrund konfigurieren

Voraussetzung: Ein Projekt mit einer Visualisierung ist geöffnet.

  1. Öffnen Sie die Visualisierung und wählen Sie den Befehl „Visualisierung  Hintergrund“.

  2. Aktivieren Sie die Option „Farbe“.

  3. Wählen Sie in der Auswahlliste eine Stilfarbe wie „Elementhintergrundfarbe“ aus.

    Der Hintergrund der Visualisierung ist farbig.