Dialog: Vorhandenen Stil als Kopie öffnen Permanentlink

Funktion: Das Dialogfeld fordert Sie auf, Daten für das Kopieren einer Stildatei anzugeben.

Rufen Sie an:

  • Unter CODESYS:

    Klicken Sie im Editor des Objekts „Visualization Manager“ auf der Registerkarte „Einstellungen“ in der Gruppe „Stileinstellungen“ auf _visu_icon_activate_style_editor_cmds.png für ein Listenfeld). Klicken Sie auf „Kopieren und Stil bearbeiten“.

  • Editor für den Visualisierungsstil:

    Menü: „Datei  Als Kopie öffnen“

„Stil“

Zu kopierender Stil

Beispiel: ‎Basic Style, 3.5.9.0‎

HINWEIS:

Sie können auch einen Stil aus dem Repository auswählen.

„Reiseziel“

Arbeitsverzeichnis für die Stilbearbeitung

„OK“

Es wird eine Kopie des Stils erstellt und zur Bearbeitung im Visualisierungsstil-Editor geöffnet.