Bearbeiten von Visualisierungsstilen im Editor Permanentlink

Ein Stil ist eine XML-Datei mit der Dateierweiterung ‎*.visustyle.xml‎. Sie enthält eine bestimmte Anzahl von Stileigenschaften, die automatisch auf Konsistenz geprüft werden.

Sie können einen neuen Stil erstellen oder einen vorhandenen Stil anpassen. Zu diesem Zweck steht der Visualisierungsstil-Editor zur Verfügung.

Wenn Sie einen Stil anpassen, wird ein neuer Stil in Form einer Hierarchie von Stilen erstellt. Eine Hierarchie besteht aus mindestens zwei aufeinander aufbauenden Stilen. Die Verschachtelungstiefe ist nicht begrenzt. Eine Hierarchie wird einfach durch ihren obersten abgeleiteten Stil gekennzeichnet. Sie können mehrere verschiedene Stile von einem Basisstil ableiten, indem Sie die Stile durch unterschiedliche Stileigenschaften erweitern. Dies spart Speicherplatz und sollte daher Ihre bevorzugte Methode sein.

Ein Basisstil muss für sich selbst nicht konsistent sein. Stattdessen müssen Sie ihn als unvollständigen Stil identifizieren. Nur der oberste abgeleitete Stil muss einheitlich sein.

Für weitere Informationen siehe: ⮫ „Einträge im Visualisierungsstil “