Visualisierungs-EditorPermanentlink

Der Visualisierungseditor wird geöffnet, wenn Sie auf ein Visualisierungsobjekt doppelklicken.

_visu_img_visualization_editor
  • (1) Grafischer Editor: Hier erstellen Sie die Visualisierung aus den Visualisierungselementen, die Ihnen in der Visualisierungstoolbox-Ansicht zur Verfügung gestellt werden.

  • (2) Ansicht „Visualisierungstoolbox“: verfügbare Visualisierungselemente

  • (3) Ansicht „Eigenschaften“: Konfigurationseditor für das aktuell im Editorbereich ausgewählte Visualisierungselement

  • (4) Menü „Visualisierung“: Befehle für die Arbeit im Visualisierungseditor

Das Menü „Visualisierung“ enthält z.B. Befehle zum Öffnen weiterer Editoren.

  • (5) „Interface Editor“: Deklaration von Variablen, die zur Parametrierung von Referenzen der Visualisierung verwendet werden können.

  • (6) „Hotkeys Konfiguration“: Definition von Tastaturkürzeln für Eingaben auf der Visualisierung im Online-Modus.

  • (7) „Elementliste“: Liste aller in der Visualisierung verwendeten Elemente; Möglichkeit zur Änderung ihrer Position auf der Z-Achse.