Ausführen als integrierte VisualisierungPermanentlink

Sie können die Visualisierung als integrierte Visualisierung ausführen. In diesem Fall läuft eine Darstellungsvariante der Visualisierung auf dem Entwicklungssystem , ohne dass der Visualisierungscode auf die Steuerung geladen wird.

Nutzen Sie die integrierte Visualisierung für die Prüfung und Diagnose Ihrer Anwendung oder für den Service und die Inbetriebnahme einer Anlage.

Voraussetzung dafür ist, dass sich unter dem Visualisierungsmanager keine Objekte befinden. Alternativ können alle dort befindlichen Objekte von der Kompilierung ausgeschlossen werden. Sie können ein einzelnes Objekt in seinem Dialog „Eigenschaften“ auf der Registerkarte „Kompilieren“ entsprechend konfigurieren.

Siehe auch

Konfigurieren und Starten von Anzeigevarianten

Ein Visualisierungsprojekt ist eröffnet.

  1. Entfernen Sie alle Objekte unterhalb des Visualisierungsmanagers oder schließen Sie die Objekte von der Kompilierung aus.

    Die Seite ‎VISU_TASK‎ wurde aus der Aufgabenkonfiguration entfernt.

  2. Laden Sie die Anwendung in den Controller.

    Jetzt wird beim Laden der Anwendung kein Visualisierungscode mehr übertragen.

  3. Starten Sie die Anwendung.

    Die Visualisierung im Visualisierungseditor wird gerade ausgeführt. Sie können Ihre Anwendung bedienen.

Verwenden Sie den Befehl „Tastaturnutzung aktivieren“, um zwischen der Tastaturnutzung der integrierten Visualisierung und der Tastaturnutzung von CODESYS umzuschalten.

Siehe auch

Beschränkungen bei der Variablenausgabe

Numerische Variablenwerte, die innerhalb eines Textes in einer integrierten Visualisierung ausgegeben werden, werden entsprechend dem aktuellen Anzeigeformat dargestellt. Sie können das Anzeigeformat mit dem Befehl „Debug  Display“ auswählen.

Restrictions for the data source manager

Ein Variablenwert, der über den Datenserver übertragen wird, wird nicht ausgegeben. Die integrierte Visualisierung gibt nur die Initialisierung oder den zuletzt übertragenen Wert aus.

Die integrierte Visualisierung ermöglicht also nur eine passive Beobachtung der Anwendung.

Restrictions for scopes

‎VAR_INPUT‎ Variablen verhalten sich während der Ausführung wie integrierte Visualisierungen wie ‎VAR_IN_OUT‎.

Beschränkungen bei Ausdrücken und Überwachung

Nur die folgenden Ausdrücke, die auch im Überwachungsmechanismus des Entwicklungssystems verwendet werden, werden in einer integrierten Visualisierung unterstützt.

Variabler Zugang:

  • Beispiel: ‎PLC_PRG.myPou.nCounter‎

Array-Zugriff:

  • Zugriff auf ein Array skalarer Datentypen, wobei eine Variable als Index verwendet wird

    Beispiel: ‎a[i]‎

  • Zugriff auf ein Array komplexer Datentypen (Struktur, Funktionsblock, Array), wobei eine Variable als Index verwendet wird

    Beispiel: ‎a[i].x‎

  • Zugriff auf ein mehrdimensionales Array mit allen Arten von Datentypen mit einem oder mehreren variablen Indizes

    Beispiel: ‎a[i, 1, j].x‎

  • Zugriff auf ein Array mit konstantem Index

    Beispiel: ‎a[3]‎

  • Zugriffe wie die oben beschriebenen, bei denen einfache Operatoren für die Berechnungen innerhalb der Indexklammern verwendet werden.

    Beispiel: ‎a[i+3]‎

  • Verschachtelte Kombinationen der oben aufgeführten komplexen Ausdrücke

    Beispiel: ‎a[i + 4 * j].aInner[j * 3].x‎

Operatoren in Indexberechnungen:

  • ‎+‎, ‎ -‎, ‎*‎, ‎ /‎, ‎MOD‎

Zeigerüberwachung:

  • Beispiel: ‎p^.x‎

Methoden und Funktionsaufrufe werden nicht unterstützt mit Ausnahme der folgenden Punkte:

  • Standard-String-Funktionen

  • Funktionen zur Typumwandlung

    Beispiel: ‎INT_TO_DWORD‎

  • Betreiber wie ‎SEL‎, ‎MIN‎, etc.

Beschränkungen in der Eingabeaktion „ST-Code ausführen“

Beim Aufruf der Eingabeaktion „ST-Code ausführen“ wird nur eine Liste von Zuweisungen unterstützt.

Wird eine Liste von Zuweisungen verwendet, wird der Wert der linken Seite erst im nächsten Zyklus zugewiesen. Eine Bearbeitung in der nächsten Reihe unmittelbar danach ist nicht möglich.

Beispiel

                  PLC_PRG.n := 20 * PLC_PRG.m; // Don't use this!
                  IF PLC_PRG.n < MAX_COUNT THEN
                  PLC_PRG.n := PLC_PRG.n + 1;
                  END_IF
                  //Use the following!
                  PLC_PRG.n := MIN(MAX_COUNT, PLC_PRG.n + 1);
                

Beschränkungen in der Schnittstelle einer Visualisierung

Im Schnittstelleneditor einer Visualisierung darf keine Schnittstelle (‎INTERFACE‎) deklariert werden.