Verwaltung von Visualisierungsstilen in Repositories Permanentlink

Die Stile, die unter CODESYS in den Listenfeldern der verschiedenen Dialoge und Editoren aufgelistet sind, werden alle auf Konsistenz geprüft und im Visualization Style Repository installiert. Bei abgeleiteten Stilen wird die Hierarchie vollständig geprüft und alle Stile der Hierarchie werden installiert. Das Repository ist ein Versionskontrollsystem innerhalb des Entwicklungssystems.

Sie können einen Stil aus dem Visualisierungsstil-Repository im Visualisierungsstil-Editor als schreibgeschützt öffnen. Die Befehle „Save“ und „Save and Install“ sind dort für schreibgeschützte Dateien nicht verfügbar. Sie können ihn jedoch als Grundlage für einen neuen Stil oder als Kopie ableiten.

Für weitere Informationen siehe: ⮫ Visualisierungsstil-Editor