Methoden des Dialogmanagers Permanentlink

Visualisierungen vom Typ „Dialog“, die zur Aufforderung einer Eingabe verwendet werden, werden automatisch instanziiert und vom internen Dialogmanager verwaltet.

In der Anwendung kann der Dialogmanager über den ebenfalls internen Visualisierungsmanager durch den Aufruf der Methode ‎GetDialogManager‎ erreicht werden.

Der Dialog-Manager verfügt über die folgenden Methoden zur Behandlung eines Dialogs.

HINWEIS

HINWEIS
HINWEIS
HINWEIS

HINWEIS

HINWEIS

Sie können die Methodenaufrufe in Funktionsblöcken oder Funktionen programmieren, die ihrerseits von der Aktion ‎Execute ST Code‎ aus der Visualisierung aufgerufen werden.

Außerdem können Sie die Methodenaufrufe im Anwendungscode programmieren. Stellen Sie sicher, dass der Aufruf unter ‎VISU_TASK‎ läuft. Ist dies nicht der Fall, so ist das Verhalten undefiniert.