Tab: Schriftart-Einstellungen Permanentlink

Symbol: _visu_icon_font.png

Funktion: Die Registerkarte bietet Einstellungen zur Anpassung der Schriftart und -größe in der Visualisierung an die jeweilige Sprache. Die Einstellungen gelten für alle Visualisierungen der Anwendung, auch für den Visualisierungsmanager.

Tab. 795: „Sprachspezifische Schrifteinstellungen“

„Sprache“

Sprache, die in den Textlisten des Projekts erstellt wird

Beispiel: en, es, ja

Jede Sprache, die im Projekt erstellt wird, wird in einer Spalte verwaltet. Alle Textlisten, auch die aus integrierten Bibliotheken, werden daraufhin gescannt.

Tab. 796: Zeilen

„Faktor Größe“

Der Faktor beeinflusst die Schriftgröße aller Texte in der Visualisierung.

Standard: 1

Ist der Faktor kleiner als 1, führt dies zu einer Verkleinerung der Schriftgröße. Wenn der Faktor 1 ist, werden alle Texte unverändert angezeigt, wie in „Eigenschaften“ definiert.

„Schriftart <Nummer>“

Schriftartname mit Nummerierung

Beispiel: ‎Times New Roman‎

Sie können eine beliebige Anzahl von Schriftarten pro Sprache angeben. Klicken Sie dazu in das Feld unter dem Sprachkürzel, um ein Listenfeld mit den installierten Sprachschriften zu öffnen.

Auf diese Weise legen Sie fest, dass diese Schriftart für die jeweilige Sprache verwendet wird. Da je nach Gerät oder Browser nicht alle Schriftarten verfügbar sein können, haben Sie die Möglichkeit, mehrere Schriftarten anzugeben.

Zur Laufzeit wird die Schriftart von oben nach unten geprüft, ob sie installiert ist oder nicht. Die erste installierte Schriftart wird auf dem Display angezeigt.

Rote Hervorhebung einer Zelle

Die markierte Sprache ist nicht mehr in den Textlisten des Projekts oder der Bibliotheken vorhanden.

Diese Hervorhebung ist zur Laufzeit nicht verfügbar.

Tab. 797: Schaltflächen (rechte Seite)

_visu_icon_plus.png, _visu_icon_minus.png

Hinzufügen oder Entfernen einer Schriftart

_visu_icon_arrow_up.png, _visu_icon_arrow_down.png

Verschiebt die ausgewählte Schrift um eine Zeile nach oben oder unten

Dies bestimmt die Reihenfolge, in der geprüft wird, ob die Schriftart installiert ist oder nicht.

Kontextmenü einer ausgewählten Tabellenzeile

„Sprache löschen“

Die zugehörige Spalte wird entfernt. Dies ist vor allem dann ratsam, wenn Einstellungen in der Spalte rot hervorgehoben sind.

„Spracheinstellungen kopieren“

Alle Einstellungen in der Spalte werden in die Zwischenablage kopiert.

„Spracheinstellungen einfügen“

Alle Einstellungen in der Spalte werden mit den Werten aus der Zwischenablage überschrieben.

Tab. 798: „Allgemeine Schrifteinstellungen“

„Automatische Verkleinerung der Schriftgröße“

_cds_icon_option_activated_copy.png: Passt der anzuzeigende Text nicht im eingestellten Format in das Textfeld, so wird die Schriftgröße automatisch verkleinert, bis der Text vollständig in das Textfeld passt.

Hint: Dadurch wird verhindert, dass ein Text beim Wechsel in eine Sprache, die mehr Platz benötigt, abgeschnitten wird. Voraussetzung ist, dass eine Schriftart zur Verfügung steht, die eine ausreichend kleine Schriftgröße hat.