Objekt: CODESYS WebVisu Permanentlink

Symbol: _visu_icon_web_visualization.png

Funktion: Das Objekt dient der Konfiguration der webbasierten Anzeigevariante zur Fernanzeige der Visualisierung des Controllers in einem Webbrowser. Dies ermöglicht den Fernzugriff, die Fernüberwachung sowie die Wartung und Diagnose einer Anwendung über das Internet.

Anforderung: Das Objekt wird unterhalb des Visualisierungsmanagers eingefügt, und das Zielsystem verfügt über einen Webserver mit CODESYS WebVisu -Unterstützung. Der Webserver ermöglicht die Kommunikation zwischen dem Zielsystem und dem Webbrowser.

„Visualisierung starten“

Name der Visualisierung, in der der Start als CODESYS WebVisu angezeigt wird.

Hint: Verwenden Sie den Eingabeassistenten, um eine andere Visualisierung auszuwählen.

„Name der .htm-Datei“

Basis-URL der Web-Seite. Die URL wird auch als Adresse im Webbrowser angegeben.

Beispiel: ‎http://localhost:8080/webvisu.htm‎

Hinweis: Wenn Sie ein BeagleBone Black als Visualisierungsgerät verwenden, dann müssen Sie beachten, dass ein BeagleBone Black den Port 9090 für seinen Webserver verwendet. Eine gültige IP-Adresse lautet wie folgt: ‎http://192.168.7.2:9090/webvisu.htm‎

„Als Standardseite verwenden“

_cds_icon_option_activated_copy.png: Die unter „Name der .htm-Datei“ angegebene Seite ist als Standardseite voreingestellt. Diese Seite wird nun immer geöffnet, wenn ein Benutzer im Webbrowser die IP-Adresse und den Port des Webservers angibt, der auf der Steuerung läuft: ‎http://<IP address of web server>:<port of web server>‎

Beispiel: ‎http://localhost:8080‎

Hinweis: Auch wenn Sie mehrere Webvisualisierungen erstellt haben, können Sie diese Option nur für genau eine Webseite aktivieren und somit nur eine Seite als Standardseite vorgeben.

„Visualisierung der Anmeldung“

Visualisierung, die beim Einloggen in das System angezeigt wird CODESYS WebVisu

Ist eine laufzeitbasierte Benutzerverwaltung konfiguriert, so wird hier standardmäßig eine Visualisierung aus der Bibliothek als Anmeldeseite eingetragen. Diese Visualisierung kann angepasst oder sogar ersetzt werden.

„Aktualisierungsrate (ms)“

Aktualisierungsrate (in Millisekunden) im Webbrowser

„Standardgröße des Kommunikationspuffers“

Standardgröße für den Kommunikationspuffer (in Bytes). Legt den maximal verfügbaren Speicher für die Datenübertragung zwischen dem Web-Client und dem Web-Server fest.

Beispiel: ‎50000‎

„Verwendete Visualisierungen anzeigen“

Der Link öffnet die Registerkarte „Visualisierungen“ im Editor „Visualization Manager“.

Die Registerkarte enthält Informationen über die in die Anzeigevarianten heruntergeladenen Visualisierungen.

Tab. 799: Skalierungsoptionen

„Festgelegt“

cds_icon_radiobutton_activated.png: Feste Größe der Visualisierung. Die verwendeten Werte sind „Client-Höhe“ und „Client-Breite“.

„Isotrop“

cds_icon_radiobutton_activated.png: Die Größe der Visualisierung wird an die Abmessungen des Webbrowsers angepasst, wobei die Proportionen der Visualisierung erhalten bleiben.

„Anisotrop“

cds_icon_radiobutton_activated.png: Die Größe der Visualisierung wird an den Webbrowser angepasst.

„Skalierungsoptionen für Dialoge verwenden“

_cds_icon_option_activated_copy.png: Die Dialoge (auch für Tastatur und Ziffernblock) werden wie die Visualisierung skaliert (mit dem gleichen Skalierungsfaktor gezeichnet). Dies ist von Vorteil, wenn ein Dialog passend zur Visualisierung erstellt wurde, da sie dann zusammen skaliert werden.

„Höhe des Kunden“

Höhe der Visualisierung (in Pixel).

„Breite des Kunden“

Breite der Visualisierung (in Pixel).

Tab. 800: Optionen für die Präsentation

„Antialiasing-Zeichnung“

_cds_icon_option_activated_copy.png: Antialiasing wird beim Zeichnen der Visualisierung im Webbrowser verwendet.

Tab. 801: Eingabe von Handlingsoptionen

„Standard-Texteingabe mit“

  • „Touchscreen“: Texteingabe auf dem WebVisu mit Touchscreen. Das Dialogfeld Tastatur oder Ziffernblock wird geöffnet.

  • „Tastatur“: Texteingabe auf dem WebVisu mit einer normalen Tastatur oder einer virtuellen Tastatur (z.B. auf Android OS)

Wirkung:

Wenn Sie eine Benutzereingabe für die Standardtexteingabe konfigurieren, eine Eingabekonfiguration für die Eingabeaktion „Variable schreiben“ auswählen und den „Eingabetyp“ als „Standard“ konfigurieren, dann werden die Einstellungen hier verwendet.

„Berührungen wie Mausaktionen behandeln“

_cds_icon_option_activated_copy.png: Auf Geräten mit einem Touchscreen werden Gesten wie Mausaktionen behandelt. Diese Option ist z. B. erforderlich, um einen Schieberegler oder eine Bildlaufleiste auf einem Touch-Gerät zu bedienen.