Platzhalter mit Formatdefinition Permanentlink

Der Ausgabetext eines Elements kann den Wert einer Variablen durch einen Platzhalter (‎%‎) mit einer Formatdefinition anzeigen. Wenn der Text angezeigt wird, wird der Wert der Variablen anstelle des Platzhalters eingefügt. Der Datentyp in der Formatdefinition und in der Variablen muss identisch sein.

Die angezeigte Zeichenfolge ist in der Elementeigenschaft „Text“ aufgeführt. Die Variable ist in der Eigenschaft „Textvariable“ aufgeführt.

Visualisierungsanwender können einen Text in einem Element angeben, in dem der Text z.B. als Textausgabevariable gespeichert und angezeigt wird. Die Benutzereingabe muss mit dem Eingabeformat übereinstimmen. Der Datentyp der Textausgabevariable muss dem Datentyp entsprechen, der für das Eingabeformat definiert ist.

Die Formatdefinition für den Eingabetext befindet sich im Dialog „Eingabekonfiguration“, in „Texteingabe“, in der Eingabeaktion „Variable schreiben“. Die Variable ist in der Eigenschaft „Textvariable“ aufgeführt.