Attribut: parameterstringof Permanentlink

Mit dem Pragma ‎{attribute 'parameterstringof'}‎ kann der Instanzname eines angegebenen Übergabeparameters für die referenzierte Visualisierung verfügbar gemacht werden. Eine Schnittstellenvariable (Typ: ‎STRING‎) enthält den Instanznamen des angegebenen Übergabeparameters. Die Schnittstellenvariable ist innerhalb der referenzierten Visualisierung sichtbar und kann z.B. in einer Textausgabe verwendet werden.

Syntax:

‎{attribute 'parameterstringof' := ' <variable> '}‎

Beispiel: Deklaration einer Schnittstelle

VAR_INPUT
    {attribute 'parameterstringof' := 'iftDut_A'}
    sItfNameDut_A: STRING;
END_VAR
VAR_IN_OUT
     iftDut_A : DUT_A;
END_VAR