Einleitung
Benutzereingaben für eine Visualisierung werden konfiguriert, um die Visualisierung zu bedienen.
Zu diesem Zweck konfigurieren Sie Eingabeereignisse auf Visualisierungselementen, die Folgeaktionen auslösen. Die Kombination von Benutzereingaben und Folgeaktionen werden in der „Input-Konfiguration“ eines Elements definiert. Sie können zum Beispiel einen Mausklick auf ein Element als Eingabeereignis und das Öffnen eines Dialogs als Eingabeaktion wählen.
Es können auch Tastaturereignisse konfiguriert werden, die Aktionen in einer bestimmten Visualisierungsansicht auslösen, wenn die Ereignisse eintreten. Sie programmieren diese Art der Eingabekonfiguration für eine Visualisierung in deren Editor „Keyboard Configuration“.
Darüber hinaus können Tastaturereignisse konfiguriert werden, die in allen in der Anwendung programmierten Visualisierungen auftreten. Diese Art der Eingabekonfiguration konfigurieren Sie pro Anwendung unterhalb des Visualisierungsmanagers im Reiter "Standard-Hotkeys".
Die Eingabe erfolgt in der Regel mit der Maus und der Tastatur als Steuerungsinstrument. Sie können eine Benutzeraktion auch mit Hilfe von Gesten konfigurieren.
Wenn ein Visualisierungsgerät nicht mit einer Maus ausgestattet ist, können Sie die Standard-Tastaturbedienung aktivieren. Dann kann ein Benutzer die Visualisierung nur noch mit der Tastatur bedienen, indem er mit den Pfeiltasten navigiert und Ereignisse durch Drücken der Taste [Enter] auslöst.
Wenn ein Visualisierungsgerät nicht mit einer Tastatur ausgestattet ist, können Sie eine virtuelle Tastatur oder einen virtuellen Ziffernblock aufrufen.




HINWEIS

Konfigurieren Sie Tastaturereignisse nur für Tasten, die das Visualisierungsgerät unterstützt.
Reihenfolge der Verarbeitung von Tastaturereignissen
-
Ereignisbehandler der Anwendung. Erfordernis: Der Ereignishandler ist aktiviert.
-
Ereignisse der Standard-Tastaturbedienung
-
Tastaturbedienungsereignisse, die auf der Registerkarte „Visualization Manager“ - „Default Hotkeys“ konfiguriert sind.
-
Die auf der Registerkarte "Hotkeys Configuration" für die aktive Visualisierung konfigurierten Tastaturbedienungsereignisse.