Konfiguration des BACnet-Server-Root-Objekts Permanentlink

  1. Erstellen Sie ein leeres Projekt und nennen Sie es zum Beispiel „Device_12“.

  2. Fügen Sie ein „BACnet Server“ Objekt unterhalb des Interfaces Objektes in den Gerätebaum ein.

    BACnet_Server
  3. Setzen Sie das Gerät ‎InstanceNumber‎ in den „BACnet Parameters“ des „BACnet Server“, z.B. auf ‎12‎ und das ‎InstanceName‎ auf ‎Device_12‎ (gemäss Abb. 251 BACnet objects, properties, services and BIBBs).

    BACnet_Device12
  4. Hinzufügen einer Datenverbindung, IP oder MS/TP. In dem Beispiel wird ein IP-Datenlink unter ‎ETH1‎ eingefügt. Die Standardparameter sind ausreichend, wenn nur eine Datenverbindung verwendet wird.

    ⮫ „Konfiguration einer IP-Datenverbindung“

    BACnet_Datalink
  5. Erstellen Sie das Projekt, laden Sie es auf die SPS herunter und stellen Sie es auf [RUN]. Der Status des „BACnet Server“ sollte grün sein (läuft). Falls nicht, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie die Runtime-Lizenz BACnet Protocol B-BC Runtime installiert haben, überprüfbar durch Rechtsklick auf den SPS-Knoten und Auswahl von [Show license information] aus dem Runtime-Lizenzierungsmenü. Das Projekt wird auf die erforderlichen Lizenzen geprüft. Wenn Sie bei einer SPS angemeldet sind, werden die auf der SPS verfügbaren Lizenzen angezeigt. Eine fehlende erforderliche Lizenz wird hervorgehoben.

    ⮫ „SPS-Laufzeitlizenzierung“

    BACnet_Server_1
  6. Starten Sie einen beliebigen BACnet-Client, um den Server zu finden, z.B. Inneasoft BACnet Explorer.

    BACnet_Inneasoft