BACnet kann auf verschiedenen lokalen Netzwerktypen laufen. Die AC500 B-BC unterstützt die folgenden:
-
MS/TP (Master Slave / Token Passing), basierend auf serieller RS-485
-
BACnet IP, basierend auf Ethernet / UDP / IP

Verschiedene Netzwerke können zu einem gemeinsamen „BACnet-Internetnetzwerk“ zusammengefasst werden. Die obige Abbildung zeigt ein Beispiel für einige BACnet-Geräte in einem „BACnet-Internetnetzwerk“. Jedes Gerät hat eine Geräte-ID (10 bis 15), die auf Anwendungsebene eindeutig sein muss. Dienste auf der Anwendungsebene (z. B. Lese- oder Schreibanfragen) arbeiten mit diesen Geräte-IDs und benötigen keine Adressierungsinformationen der unteren Ebenen.
Das Beispiel „BACnet internetwork“ besteht aus verschiedenen BACnet-Netzwerken:
-
BACnet MS/TP-Netzwerk, das die Geräte 10, 11 und 12 verbindet
-
BACnet IP-Netzwerk (UDP Port 47808), bestehend aus einem IP-Subnetz mit IP-Bereich 192.168.0.x, das die Geräte 12, 13 und 14 verbindet
-
BACnet IP-Netzwerk (UDP-Port 47809), bestehend aus einem IP-Subnetz mit IP-Bereich 192.168.2.x, das Gerät 14 und 15 verbindet
Die Adressierung in einem BACnet-Netzwerk erfolgt über Datenverbindungen, die eine eindeutige BACnet-MAC-Adresse haben müssen (die sich von einer Ethernet MAC-Adresse unterscheidet).
-
In einem MS/TP-Netzwerk besteht die BACnet-MAC-Adresse nur aus einem Oktett (1, 2, 3 im Beispiel).
-
In einem IP-Netzwerk ist die BACnet-MAC-Adresse die Kombination aus der IP-Adresse und der UDP-Portnummer (zum Beispiel 192.168.0.130.47808 für Gerät 13). Die folgenden 16 UDP-Ports sind für BACnet reserviert: BAC0 (=47808 dezimal) bis BACF.
Um ein gemeinsames „BACnet-Internetnetzwerk“ zu bilden, müssen die einzelnen BACnet-Netzwerke durch BACnet-Router verbunden werden. AC500 kann als BACnet-Router zwischen BACnet MS/TP- und IP-Netzwerken (Gerät 12 in der Abbildung oben) oder zwischen zwei verschiedenen BACnet IP-Netzwerken (Gerät 14) fungieren.
Zwei IP-Subnetze, die dieselben UDP-Ports verwenden, können mit einem Internet-Router zu einem BACnet IP-Netzwerk zusammengefasst werden.

Das Problem ist, dass Internet-Router lokale Broadcast-Nachrichten blockieren, die für die BACnet-Kommunikation erforderlich sind. Dieses Problem lässt sich mithilfe von „Broadcast-Management-Geräten“ (BBMD) lösen. Die SPS kann als BBMD konfiguriert werden. In der obigen Abbildung sollten die Geräte 12 und 14 als BBMD konfiguriert werden, um die BACnet-Kommunikation über den Internet-Router zu ermöglichen.
Eine Alternative besteht darin, die SPS als fremdes BACnet-Gerät zu konfigurieren, wenn ein IP-Subnetz kein BBMD-Gerät enthält, über das Broadcast-Nachrichten über Internet-Router weitergeleitet werden können.
Die Konfiguration von AC500 als BBMD oder Fremdgerät wird in ⮫ „Konfiguration von Datenverbindungen “ beschrieben.