ZeitsynchronisierungPermanentlink

Die BACnet-Clients erwarten, dass sie die lokale Zeit erhalten. Derzeit unterscheidet die SPS nicht zwischen UTC-Zeit und lokaler Zeit und ihre Zeitzone ist auf 0 eingestellt. Dies wird in naher Zukunft verbessert werden. In der Zwischenzeit empfiehlt es sich, die Ortszeit (grüne Farbe in der folgenden Abbildung) in der AC500 zu speichern.

BACnet_Time_Sync

Mit diesem Workaround können die folgenden Zeitsynchronisationsmechanismen verwendet werden:

  • Stellen Sie die Ortszeit über die Registerkarte Automation Builder „ PLC Shell“ ein:

    Stellen Sie die Uhrzeit mit dem Befehl "time hh:mm:ss" ein.

BACnet_Time_Sync_1
  • Lesen Sie die Ortszeit auf der Registerkarte Automation Builder „ Statistik“ ab:

    „Aktuelles SPS-Datum und -Zeit“ zeigt die SPS-Zeit als Ortszeit ohne Umrechnung an, wenn die Registerkarte „SPS-Zeit in UTC anzeigen“ aktiviert ist.

BACnet_Time_Sync_2

Für die Speicherung der Ortszeit in AC500 sollte nicht die Schaltfläche [Set PLC to PC Time] (Tab „Statistics“) verwendet werden, da hier immer von Ortszeit auf UTC-Zeit umgerechnet wird.

  • BACnet-Clients können lokale oder UTC-Zeit lesen, beide Anfragen liefern die gleiche (lokale) Zeitinformation, da die Zeitzone 0 ist.

  • Wenn eine SNTP-Zeitsynchronisation erforderlich ist (z. B. mit einer Meinberg-Uhr), werden UTC-Zeiten ausgetauscht. Für die Umrechnung von UTC in die lokale Zeit in AC500 muss ein eigener STNP-Client programmiert werden.

    Weitere Informationen erhalten Sie beim PLC-Support.