Konfiguration der Kommunikationsparameter
Um die Kommunikation zwischen dem PC und der SPS herzustellen, z. B. zum Herunterladen des kompilierten Programms, müssen die Kommunikationsparameter konfiguriert werden.
Die IP-Adresse des PCs muss derselben Klasse angehören wie die IP-Adresse der CPU.
Die werkseitige IP-Adresse der CPU lautet 192.168.0.10.
Die IP-Adresse des PCs sollte 192.168.0.X lauten (vermeiden Sie X = 10, um einen Adresskonflikt zu verhindern).
Die Subnetzmaske sollte 255.255.255.0 lauten.
Ändern der IP-Adresse
-
Öffnen Sie die Windows-Systemsteuerung. Klicken Sie auf „Netzwerkstatus Netzwerk- und Freigabecenter“.
-
Wählen Sie „„Adaptereinstellungen ändern““.
Bei der Nutzung eines bestehenden Netzwerks mit mehreren Geräten müssen die Netzwerkregeln beachtet oder ein Systemadministrator zu Rate gezogen werden.
-
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „Local Area Connection (Ethernet)“ und wählen Sie [Eigenschaften].
-

Doppelklicken Sie auf „Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)“.
-

Geben Sie die erforderliche IP-Adresse und die Subnetzmaske ein.
Konfiguration des Kommunikations-Gateways
CPU und PC sind mit einem Ethernet Kabel verbunden.
-

Klicken Sie im Gerätebaum Automation Builder mit der rechten Maustaste auf „PLC_AC500_V3“.
-
Wählen Sie „Kommunikationseinstellungen“.
-

Behalten Sie den Standardwert für die IP-Adresse der CPU bei oder geben Sie die aktuelle IP-Adresse ein, falls diese abweicht.
Die Standard-IP-Adresse des Ports ETH1 lautet: 192.168.0.10
-
Wählen Sie [OK], um die IP-Adresse zu implementieren.
Netzwerk-Scan
Wenn mehrere CPUs im Netzwerk vorhanden sind, gehen Sie wie folgt vor.
-
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „PLC_AC500_V3“ im Gerätebaum.
-
Wählen Sie „Kommunikationseinstellungen“.
-

Wählen Sie „...“.
Ein neues Fenster „Kommunikationseinstellungen“ öffnet sich.

Klicken Sie auf „Scannen“.
Die Ergebnisse werden in diesem Feld angezeigt.
-
Wählen Sie die CPU im Feld aus und wählen Sie [OK] um das benötigte Kommunikationsgateway zu implementieren.
Überprüfung der Kommunikationseinstellungen
Wenn die Kommunikationseinstellungen überprüft werden müssen oder weitere Informationen zur aktuell ausgewählten CPU benötigt werden, gehen Sie wie folgt vor.
-

Doppelklicken Sie im Gerätebaum auf „PLC_AC500_V3“.
-
Wählen Sie „Kommunikationseinstellungen“.
Die ausgewählte IP-Adresse wird angezeigt.
-
Wenn die IP-Adresse nicht sichtbar ist, geben Sie die IP-Adresse manuell ein.
-
Um die Verbindung zu testen und/oder die CPU-Informationen zu sehen, drücken Sie [Enter] oder klicken Sie auf den schwarzen Punkt neben der Abbildung der SPS.