Richtlinien für das Erstellen von BibliothekenPermanentlink

Bibliotheken müssen nach bestimmten Regeln erstellt sein, um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden.

Die wichtigsten Punkte sind:

  • Definieren Sie einen sinnvollen Bibliotheksnamen (obligatorisch)

  • Verwenden Sie Vorlagen, um Konsistenz zu erreichen (optional)

  • Verwenden Sie eine bekannte und soweit als möglich einheitliche Projektstruktur (optional)

  • Lassen Sie einen eindeutigen globalen Bibliotheksnamensraum registrieren (obligatorisch)

  • Füllen Sie die Projektinformation aus (obligatorisch)

  • Referenzieren Sie andere Bibliotheken korrekt (obligatorisch)

  • Implementieren Sie brauchbare externe und interne Schnittstellen (obligatorisch)

  • Implementieren Sie eine benutzerfreundliche Fehlerverwaltung (obligatorisch)

  • Wenden Sie die passenden Methoden (Schutz) für die Bereitstellung an (obligatorisch)

  • Folgen Sie einer Namenskonvention, um sauberen Code zu erhalten (optional)

  • Wenn Sie eine bestehende Bibliothek weiterentwickeln, achten Sie auf Schnittstellenkompatibilität zu vorherigen Versionen.

Folgen Sie deshalb bitte den Richtlinien für Bibliotheksentwicklung in CODESYS: "Library Development Summary". Sie finden dieses Dokument als chm-Datei (LibDevSummary.chm) im Installationsverzeichnis von CODESYS oder in der Onlinehilfe.

Siehe auch

  • linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'