Hot-Swap-VerhaltenPermanentlink

Hot-Swap-Verhalten

Zentrale E/A

Anlaufverhalten bei nicht gestecktem oder beschädigtem E/A-Modul bei Hot-Swap Klemme Gerät TU5xx-H

System- und E/A-Module, die an das Prozessormodul angeschlossen sind, starten (mit Ausnahme von nicht gesteckten oder beschädigten Modulen, wenn sie auf eine Hot-Swap-Terminal Unit gesteckt sind).

Sobald das richtige und betriebsbereite E/A-Modul auf die Terminal Unit gesteckt ist, ist das Modul konfiguriert und startbereit.

Keine besondere Einstellung erforderlich.

Anlaufverhalten bei falschem E/A-Modultyp auf einer beliebigen Klemme

System und E/A-Module werden nicht gestartet

Diagnose des Vorhandenseins von Hot-Swap terminal unit

Diagnose mit dem PLC-Browser-Befehl "io-bus desc" in Automation Builder.

Der PLC-Browser bietet dann einen Überblick über die Module auf dem I/O-Bus einschließlich der Position der Hot-Swap-Terminal Unit im I/O-Bus.

Im Anwendungsprogramm kann dies mit einem Funktionsbaustein "IoModuleHotSwapInfo" (Library: AC500_Io/Funktionsbausteine/I/O-Bus).

Pro Terminal Unit auf dem I/O-Bus wird eine Instanz des Funktionsbausteins benötigt. Der Funktionsbaustein bietet fünf Ausgänge, die Informationen über die Slut-Nummer, die Hot-Swap-Fähigkeit und den eingesteckten/ausgesteckten Zustand des E/A-Moduls liefern

Diagnose bei gezogenem Hot-Swap-Modul oder wenn das Modul (montiert auf dem Hot-Swap terminal unit) nicht mehr funktioniert

Wenn das Modul gezogen wird, wird die Diagnose Err 9480 "Modul vom Hot-Swap-Terminal Unit entfernt" generiert.

Diagnose nach Aufstecken des E/A-Moduls auf die Hot-Swap-Klemme unit

Die Diagnose Err 9480 wird automatisch quittiert.