Steuerungsphilosophie des NiveauregelungsmodusPermanentlink

Die Pegelsteuerung basiert auf zwei Modi.

  • Entleerungsmodus

  • Befüllungsmodus

Der Niveauregelungsmodus folgt dieser Abfolge von Vorgängen:

  • Der „PmpLevelComparator“ vergleicht den aktuellen Pegel („ActLevel“) mit den eingestellten Startpegeln („StartLevel“ [1...8]). Auf dieser Grundlage entscheidet der Komparator über den Bedarf - „NoOfPumpDemand“. Dieser Bedarf geht als Eingangsinformation an den „PmpLevelDistributor“.

  • Der „PmpLevelDistributor“ startet dann die benötigten Pumpen. Werden die Pumpen durch VFD angetrieben, gibt der Verteiler auch den Drehzahlsollwert für jede Pumpe an. Die Information, welche Pumpe in der Sequenz zu starten ist, wird dem Verteiler durch „PmpSequenceGen“ gegeben.

Zeitdiagramm: Entleerungsmodus

Timing_Diagram - Emptying_Mode_in_Level_Control

Zeitdiagramm: Befüllungsmodus

Timing_Diagram - Filling_Mode_in_Level_Control