Nach einer Aktualisierung von Automation Builder enthält das Geräte-Repository nur noch ABB Geräte. Geräte von Drittanbietern, die in früheren Versionen von Automation Builder installiert wurden, werden im Profil der neuesten Version nicht automatisch installiert. Dies muss manuell ausgelöst werden.
Die Funktion „Migrate third party devices“ ist ab Automation Builder 2.1.1 verfügbar.
-
Wählen Sie im Hauptmenü von Automation Builder den Menüpunkt „Extras“ aus.
-
Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Option „Geräte von Drittanbietern migrieren“ aus.
Das Fenster „„Auswahl des Versionsprofils““ wird angezeigt.
-
Wählen Sie ein Versionsprofil aus der Dropdown-Liste aus, die frühere Automation Builder / Control Builder Plus-Profile enthält. Das aktive Profil wird in der Liste nicht angezeigt.
Nach der Auswahl eines früheren Versionsprofils werden alle Geräte von Drittanbietern aufgelistet, die in diesem Versionsprofil installiert waren.

Bei einigen Geräten von Drittanbietern ist es nicht möglich, diese auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben. Der Import wirkt sich auf alle in der Listenansicht aufgeführten Geräte von Drittanbietern aus.
-
Wählen Sie [Importieren].

Während der Migration wird im Meldungsfenster angezeigt, ob die Gerätemigration erfolgreich war oder fehlgeschlagen ist.
Sollte die Migration fehlschlagen, muss die betroffene Gerätebeschreibung eines Drittanbieters manuell über „Extras Geräte-Repository Installieren“ installiert werden.
In der Statusleiste wird das Gerät eines Drittanbieters, das sich im Status „Migration: <...>“ befindet, auf der linken Seite angezeigt.
Der Importvorgang kann abgebrochen werden, indem Sie auf den Link „Klicken Sie hier, um diesen Vorgang ABZUBRECHEN“ auf der rechten Seite der Statusleiste klicken. Dies tritt in Kraft, sobald die Migration des betreffenden Geräts eines Drittanbieters abgeschlossen ist.
-
Um das Dialogfeld zu schließen, wählen Sie [Schließen] im Fenster Auswahl des Versionsprofils.