Montage und Demontage – Allgemeine InformationenPermanentlink

Das Steuersystem ist für die Montage auf einer gut geerdeten Montagefläche, z. B. einer Metallplatte, vorgesehen. Zusätzliche Erdungsanschlüsse an den Befestigungslaschen oder der DIN-Schiene (falls verwendet) sind nicht erforderlich, es sei denn, die Montagefläche kann nicht geerdet werden.

Achten Sie bei der Montage aller Geräte auf der Schalttafel oder DIN-Schiene darauf, dass keine Fremdkörper (Metallspäne, Drahtlitzen usw.) in das Steuergerät fallen können. Trümmerteile, die in das Steuergerät fallen, können Schäden verursachen, während das Steuergerät unter Strom steht.

Alle Geräte sind über die DIN-Schiene mit der Gehäusemasse geerdet. Verwenden Sie eine verzinkte DIN-Schiene aus gelbchromatiertem Stahl, um eine ordnungsgemäße Erdung zu gewährleisten. Die Verwendung anderer DIN-Schienenmaterialien (z. B. Aluminium, Kunststoff usw.), die korrodieren oder oxidieren können oder schlecht leitend sind, kann zu einer unsachgemäßen oder unterbrochenen Erdung führen.

Beachten Sie die Sicherheitshinweise

Beachten Sie die Sicherheitshinweise

Bei der Beschreibung ist aus den genannten Gründen besonders auf Ausführungen mit galvanischer Trennung, Erdung und EMV-Maßnahmen zu achten. Beachten Sie die Sicherheitshinweise für die Produktfamilie AC500 .