HINWEIS

Nach Rückgabe einer AC500-Laufzeitlizenz wechselt das SPS-System nach 24 Stunden in den „Stopp“-Modus.
Rückgabe einer Runtime-Lizenz ohne Speicherkarte
Eine auf einem SPS-Gerät installierte Laufzeitlizenz kann zurückgegeben und auf einem anderen SPS-Gerät installiert werden.
Der PC und die SPS sind miteinander verbunden. Wenn keine Verbindung verfügbar ist, führen Sie die Rückgabe über die Speicherkarte durch.
-
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den SPS-Knoten und wählen Sie im Menü „Laufzeitlizenzierung“ die Option „Aktive Lizenz zurückgeben“ aus.
Ein Assistent wird gestartet. Folgen Sie den Anweisungen.
-
Geben Sie den Lizenzaktivierungsschlüssel ein und klicken Sie auf „Lizenz zurückgeben“.
Die Ergebnisse des Rückgabevorgangs werden im Dialogfenster angezeigt.
Die Lizenz wird vom SPS-Gerät entfernt und kann nun auf einem anderen SPS-Gerät verwendet werden.
Rückgabe einer Laufzeitlizenz über Speicherkarte
Wenn die SPS nicht mit dem PC verbunden ist (SPS abgemeldet), kann eine Lizenz über die Speicherkarte zurückgegeben werden.
-
Stecken Sie die Speicherkarte in den PC und führen Sie auf dem SPS-Knoten den Befehl „Laufzeitlizenzierung SPS-Lizenz-SD-Karte vorbereiten “ aus.
-
Legen Sie die Speicherkarte in die SPS ein.
-
Führen Sie einen „Stromaus- und -einschaltvorgang“ durch. Starten Sie die SPS nach einem erfolgreichen Update neu und stellen Sie eine Verbindung zur SPS her.
Die Lizenz wird von der SPS entfernt.
-
Setzen Sie die Speicherkarte in den PC ein.
-
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den SPS-Knoten und wählen Sie im Menü „Laufzeitlizenzierung“ die Option „Aktive Lizenz zurückgeben“ aus.
Ein Assistent wird gestartet. Folgen Sie den Anweisungen.
-
Geben Sie den Lizenzaktivierungsschlüssel ein und wählen Sie „Lizenz zurückgeben“.

-
Klicken Sie auf [Durchsuchen] und wählen Sie das Stammverzeichnis der Speicherkarte aus.
Die Rückgabe der Lizenz wird eingeleitet.
-
Legen Sie die Speicherkarte in die SPS ein und starten Sie die SPS neu.
Die Lizenz wird vom SPS-Gerät entfernt und kann auf einem anderen SPS-Gerät verwendet werden.
-
Um den Lizenzierungsprozess abzuschließen, laden Sie eine Lizenzbelegdatei auf den ABB-Lizenzserver hoch.
Speichern Sie die Lizenzbelegdatei und laden Sie sie manuell von einem PC mit Internetverbindung auf ⮫ http://lc.codemeter.com/32838/depot/index.php hoch.
Es wird eine Lizenzbestätigung zurückgegeben.