Der Syslog-Client kann verwendet werden, um Protokollmeldungen an einen Syslog-Server zu senden, wo sie zentral verarbeitet werden können. In einer AC500 V3-SPS ist er mit dem Audit-Logger verbunden. Wenn der Syslog-Client in einer SPS-Anwendung konfiguriert ist, werden alle Meldungen des Audit-Loggers an den angegebenen Syslog-Server gesendet.
Der Syslog-Client ist für alle AC500-V3-SPS-Typen verfügbar, mit Ausnahme des Modells PM5012-ETH.