Einleitung
Funktion: Stellt eine vorübergehende Verbindung zur Hardware her und erkennt Geräte im Netzwerk. Die erkannten Geräte können in den Gerätebaum des Projekts übernommen werden.
Rufen Sie an: „Menü „Projekt““ oder Kontextmenü eines Geräteobjekts im Gerätebaum
Anforderung: Die Kommunikationseinstellungen für den Controller sind korrekt konfiguriert. Das Gateway und die SPS sind in Betrieb. Das Gerät unterstützt die Scanfunktion.
Die Scan-Funktion wird vom EtherCAT-Master, vom EtherNet/IP-Scanner (IEC), vom Sercos-Master, vom CANopen-Manager, vom CANopen-Manager SIL2, vom Profinet-Controller und vom Profibus-DP-Master unterstützt.
Der Gerätescan kann sofort ausgeführt werden, wenn die Scan-Funktion fest in der SPS implementiert ist. Wenn die Scan-Funktion in einer Bibliothek implementiert ist, ist eine einmalige Anmeldung erforderlich, um die Bibliothek auf den Controller herunterzuladen.
Der Befehl gilt für den ausgewählten Master-Controller im Gerätebaum. Beispielsweise kann ein vorhandener PROFINET-Controller ausgewählt werden, um die zugeordneten E/A-Geräte und E/A-Module zu ermitteln.
Nach dem Scanvorgang öffnet sich das Dialogfeld „Scan-Geräte“ und zeigt die erkannten Geräte an.