Funktion: Mit diesem Befehl wird das Dialogfeld „Bibliothek hinzufügen“ geöffnet. In diesem Dialogfeld können Sie dem Bibliotheksmanager Bibliotheken hinzufügen und diese dann in Ihre Anwendung integrieren.
Rufen Sie an: Menüleiste: „Bibliotheken“
Anforderung: Der Bibliotheksmanager ist im Editor geöffnet.
Dialog 'Bibliothek hinzufügen'
|
In der Zeile oberhalb der Bibliotheksliste können Sie nach Bibliotheksnamen oder Bibliotheksmodulen suchen, indem Sie eine entsprechende Zeichenfolge eingeben. |
|
|
„Bibliothek“ |
Geeignete Bibliotheken, die im Bibliotheksrepository installiert sind. Die Auswahl der Bibliotheken wird z.B. in der Gerätebeschreibung oder durch den Systemintegrator festgelegt. Die angezeigten Bibliotheken sind standardmäßig in Kategorien gruppiert. |
|
„Unternehmen“ |
Anbieter der Bibliothek |
|
„Fortgeschrittene“ |
Öffnet das erweiterte Dialogfeld „Bibliothek hinzufügen“ |
|
|
Die angezeigten Bibliotheken sind in Kategorien gruppiert. |
|
|
Die angezeigten Bibliotheken sind in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. |
|
|
Alle verfügbaren Bibliotheken werden angezeigt. |
Bestimmte Bibliotheken können in einer Gerätebeschreibung auf eine schwarze Liste gesetzt werden. Diese Bibliotheken können nicht unter diesem Gerät im Bibliotheksmanager hinzugefügt werden.
Dialog 'Bibliothek hinzufügen' - 'Erweitert'
Sie sollten diesen Dialog nur verwenden, wenn Sie über Fachwissen im Bereich der Bibliotheksreferenzierung verfügen. Über diesen Dialog können Sie spezielle Versionen verknüpfen oder Platzhalterdefinitionen ändern.
Wir empfehlen Ihnen dringend, bei der Entwicklung und Referenzierung von Bibliotheken die Richtlinien für die Erstellung von Bibliotheken zu beachten.
|
„Unternehmen“ |
Filtern der Liste nach Anbieter |
|
„Gruppe nach Kategorie“ |
|
|
„Alle Versionen anzeigen“ |
|
|
„Einzelheiten“ |
Öffnet eine Detailansicht mit den Bibliotheksmodulen. |
|
„Bibliothek Repository“ |
Öffnet das Dialogfeld „Library Repository“. Dort können Sie weitere Bibliotheken auf Ihrem lokalen System installieren. |
|
„Name des Platzhalters“ |
Das Eingabefeld bietet ein Kombinationsfeld zur Eingabe der gültigen Platzhalternamen, die aus den aktuell zugänglichen Gerätebeschreibungen ausgelesen werden. Sie können auch einen neuen Platzhalternamen eingeben, um einen freien Platzhalter zu definieren, der nicht durch das Gerät oder das Bibliotheksprofil aufgelöst wird. |
|
„Standard-Bibliothek“ |
CODESYS verwendet diese Bibliothek, wenn aus irgendeinem Grund kein Gerät verfügbar ist, das die Auflösung definiert. Auf diese Weise ist es möglich, das aktuelle Projekt ohne Fehler zu kompilieren. |
Hinweis zur Platzhalterauflösung
Hinweis zur Platzhalterauflösung
Ab der Compiler-Version V3.5.8.0 gilt die folgende Anweisung für Bibliotheksplatzhalter mit einer Auflösung in der Gerätebeschreibung, die sich im Bibliotheksverwalter des POE-Pools befinden. Dieser Platzhalter wird immer automatisch entsprechend der Beschreibung des Geräts, das die Anwendung kompiliert, aufgelöst.



: Anzeige der Bibliotheken in einer Baumstruktur, gruppiert nach Kategorien.
: Anzeige der Bibliotheken in alphabetischer Reihenfolge in einer flachen Struktur.