Symbol: 
Funktion: Der Befehl zeigt alle Vorkommen aller Variablen mit demselben Namen in der Ansicht „Cross Reference List“ an. Im Gegensatz zum Befehl „Browse Cross References“ kann es sich dabei um verschiedene Variablen handeln.
Rufen Sie an: Menüleiste: „Bearbeiten Blättern“; Querverweisansicht: Symbolleiste
Anforderung: Eine POE ist im Editor geöffnet und der Cursor befindet sich auf einer Variablen. Oder die Ansicht „Querverweisliste“ ist geöffnet und im Feld „Name“ ist eine Variable angegeben.
Siehe auch