Funktion: Der Befehl nummeriert die Elemente im Programm nach Datenfluss oder im Falle mehrerer Netze nach ihrer topologischen Position im Editor.
Rufen Sie an: „CFC Ausführungsanordnung“ im Menü, „Ausführungsanordnung“ im Kontextmenü
Anforderungen: Ein CFC-Editor ist aktiv und die Eigenschaft „Explicit Execution Order Mode“ ist ausgewählt.
Der Befehl ist auch verfügbar, wenn kein Element ausgewählt ist.
Die Reihenfolge der Ausführung wird durch den Datenfluss bestimmt. Im Falle mehrerer Netze wird sie durch die topologische Lage der Netze bestimmt. Alle nummerierten Elemente des Bausteins werden entsprechend gesetzt. Danach ist die Ausführungsreihenfolge identisch mit derjenigen im automatischen Datenflussmodus. Die topologischen Positionen der Elemente bleiben trotzdem erhalten.